自然と
エレクトロニクスの融合
~一次産業の構造的弱者が
報われる社会の実現~
~一次産業の構造的弱者が
報われる社会の実現~
一次産業の中でも林業にフォーカスし、エレクトロニクスの力を駆使してトレーサビリティの向上を図ることで
様々な課題を解決し、林業を活性化させることを目指します。
我々の衣食住を支える一次産業の課題は、高齢化による後継者不足が一番に考えられます。一次産業の低迷は、二次産業、三次産業にも影響を及ぼすことになるでしょう。
この課題を解決することは、今後の社会全体のために重要なことは変わりありません。とりわけ林業には、多くの課題が見受けられます。違法伐採の問題や高い労災死率の問題などです。
また、産地の証明方法が確立していないため、ブランドとしての正当な価格での取引ができていないというフェアトレードに関する課題もあります。後継者不足による業務の効率化やブランド価値の向上など、これらの課題をひとつずつ解決することで、魅力的だと感じる林業へと活性化を図り、若い世代の林業就業率の向上に貢献していきたいと考えています。
木を伐採するときに必要なのは地権者への許可です。許可なく伐採をすると違法伐採になってしまうため、地権者の特定や境界線の特定というのがとても重要な作業となってきます。特に境界線の特定となると、山の中はGPSの電波が捉えづらくなるため、境界杭を探し出すのに何時間もかかってしまうのが現実です。このような作業を効率化していくことを、まずひとつ目の目標としました。そして、もうひとつ実現したいと考えているのは、ブランド価値の向上です。木材は、植えられている際はその地の名前を冠したブランド樹として確立していますが、一旦伐採されてしまうとどこからきた木材なのかの判別が非常に難しくなります。このような問題を解決することで、ブランド価値の向上、ひいてはフェアトレードの実現につなげていきたいと考えています。
山の所有者の地権が複雑化している現在、その地権者を探し出す作業の効率化として「土地境界の見える化」をしていこうと考えています。具体的には、森の中の茂みに隠れた境界杭に、電波で読み取ることのできる「発信チップ」を埋め込むことで、境界杭の位置を見つけやすくするという取り組みです。またこれは「原木のデータ化」にも応用できます。「伐採する前の木材」と「伐採した後の木材」が同じ木だと紐付けできるよう、木材にチップを埋め込んでおくというものです。これが可能となれば木材のトレーサビリティの向上につながり、ブランド価値の向上、フェアトレードの実現に効果を発揮できるものと考えています。
課題の設定
課題を解決するソリューションの創出
ソリューションの具体的な開発
実現のためのパートナー探し
実現化への実験段階
事業の創出
林業の課題は見えているものの、その解決のためにはまず細かい部分を肌で感じる必要があると考え、本プロジェクトスタッフは、ことあるごとに林業の現場へ足を運んでいます。視察したり実際に作業を手伝ったりして現場を知ることで、見えなかった事実をいくつも知ることができ、本プロジェクトのソリューションを設定する上で重要な情報源となっています。現場ではさらに、境界杭や伐採した木材に発信チップを埋め込む実験をしたり、ムラタの「安全監視モニタリングヘルメット」を現場に持ち込んで林業用にカスタマイズできないかを考えたり、様々なことを行っています。このような試行錯誤を繰り返しながら、実現可能なソリューションの設定につなげていきたいと考えています。
村田製作所では協業できる研究機関、企業などの共創パートナーを募集しています。
村田製作所との協業に関心がある企業様は問い合わせフォームにてお問い合わせください。
水素貯蔵
「常温・低圧でも高エネルギー密度の水素が貯蔵できるボトル」を開発することで、一般消費者に「扱いやすい水素」を提供し、水素社会の促進を目指します。
海洋環境回復/藻類活用
「脱炭素」「資源循環」「生物多様性」の3つのテーマに統合的に取り組む方策として藻類を活用し、バイオマス燃料の普及や海洋環境回復にむけた活動を推進します。
ダイバーシティ・障がい者活躍
ひとりひとりが、境遇・考え方の違いを乗り越えて、社会の一員として生きるために、エレクトロニクス技術によってバリアを取り去り、Well-beingな社会の実現を目指します。