水素社会の実現
~Beyond Energy
"使いたくなる水素で未来を創る"~
~Beyond Energy
"使いたくなる水素で未来を創る"~
「常温・低圧でも高エネルギー密度の水素が貯蔵できるボトル」を開発することで、
一般消費者に「扱いやすい水素」を提供し、水素社会の促進を目指します。
地球温暖化という課題。何も対策をしなければ2100年には世界の平均気温が4℃上昇するともいわれています。
このような状況の中、子ども、孫、そしてその先の世代が、今ある自然を享受できるよう地球環境問題に取り組むこと、そのために、地球温暖化に影響している温室効果ガスの削減に貢献すること、それが本プロジェクトの基本的なテーマです。
温室効果ガス削減の手段は様々なものがありますが、エネルギーを取り出す際にCO2が生じないクリーンエネルギーとしての水素の利用は注目されており、100年先を見据えた際、電気以外のエネルギー源として広く利用されることが期待される分野です。
クリーンな水素利用を通して、地球温暖化の課題にしっかりと対応していくことが本プロジェクトの命題となっています。
クリーンエネルギーとしての水素利用に関して、アメリカやEUでは1兆円規模の投資が始まっています。世界の大きな流れとして、クリーンエネルギーとしての水素は2030年から実用化される計画で、まずは産業用途として使われ始め、次に水素の入手性が上がった段階で、一般消費者が本格的に活用できるようにすることを目指しています。この流れを鑑み本プロジェクトでは、2040年代にむけて一般消費者が気軽に、日常的に、クリーンな水素エネルギーが使える、水素社会の実現に貢献していきたいと考えています。
水素は可燃性ガスであり形態を変えなければ有用に使えず、一般消費者には気軽に扱うことが難しいとされています。そこで本プロジェクトでは、常温・低圧でも高エネルギー密度で水素を貯蔵できる素材の開発を第一段階の目標としました。最終的な目標は、その素材を使って水素を気軽に持ち運べるボトルを作るまでとしています。その他にも、水素の入手性を向上させるインフラの構築や、水素の駆動源となる燃料電池などの開発も必要であると考えています。
課題の設定
課題を解決するソリューションの創出
ソリューションの具体的な開発
実現のためのパートナー探し
実現化への実験段階
事業の創出
現在は、高エネルギー密度で水素を貯蔵できる「素材」の開発段階です。ムラタが得意としているセラミック技術を応用することで、これまでムラタが培ってきたセラミックの製造プロセスや材料設計の技術をうまく活用して素材の開発を進めています。この開発の目処がたった段階で、ガス、容器、バルブなど、ムラタが持たない知識・技術をサポートいただけるパートナーを広く求め、共に基本的な部分から始めて最終的にボトルの完成を目指したいと考えています。
村田製作所では協業できる研究機関、企業などの共創パートナーを募集しています。
村田製作所との協業に関心がある企業様は問い合わせフォームにてお問い合わせください。
海洋環境回復/藻類活用
「脱炭素」「資源循環」「生物多様性」の3つのテーマに統合的に取り組む方策として藻類を活用し、バイオマス燃料の普及や海洋環境回復にむけた活動を推進します。
木材トレーサビリティ
一次産業の中でも林業にフォーカスし、エレクトロニクスの力を駆使してトレーサビリティの向上を図ることで様々な課題を解決し、林業を活性化させることを目指します。
ダイバーシティ・障がい者活躍
ひとりひとりが、境遇・考え方の違いを乗り越えて、社会の一員として生きるために、エレクトロニクス技術によってバリアを取り去り、Well-beingな社会の実現を目指します。