募集内容
センサデータプラットフォーム構築の手間や時間、コストを省力化し、ビッグデータの有効活用を推進する共創パートナー
活用商材
センサで取得したデータを蓄積・可視化し、クラウドへの連携を可能とするセンサデータプラットフォーム「Pifaa」
MATCHING
POINT

近年、通信技術の発展やハードウェアの進歩により、IoTが急速に普及してきました。様々なセンサデータをクラウドに連携させ、そこから得られるデータを活用してビジネスやサービスの効率化と最適化を図ることで、競争力を一段と高めることができるようになります。
村田製作所では、センサで取得したデータを蓄積・可視化し、クラウドへの連携を可能とするセンサデータプラットフォーム「Pifaa」を開発。この技術を活用して、「ビックデータをより有効に活用したい」という課題を村田製作所が皆様と共に解決します。今回、その共創パートナー様を募集しますので、ご関心のある企業様は、是非、お問い合わせください。
IoT(モノのインターネット)が急速に普及するにつれ、そこから得るデータを活用することが大きな意味を持つようになってきました。
IoTに接続される「モノ」には、家電製品、住宅、車などの一般消費財もあれば、工場の機械、交通システムなどの産業やインフラ向けの設備もあります。これらの製品やシステムはセンサを搭載し、周辺の環境や機器の利用状況などの情報を計測データとして取得できるようになりました。こうして得られるさまざまなデータをインターネット上に蓄積した膨大なデータ群を「ビッグデータ」と呼んでいます。ビッグデータはデータ量が膨大なだけではなく、その種類も多様な形式のデータで形成されています。その膨大で多様な情報を管理・処理するには、従来の情報管理システムでは不十分です。こうしたビッグデータの可視化や分析、制御などを行うシステム基盤をセンサデータプラットフォーム、センサネットワークと呼んでいます。
センサデータプラットフォームは、IoTデバイス、アプリケーションを、クラウドを介して繋ぐ土台です。IoTを活用したサービスの構築には、ソフトウェア開発をコアとする企業や、サービス開発をする企業、ハードウェアを担当する企業など、様々なプレイヤーが参画しており、各々の業態におけるビジネススピードや専門知識の違いを捉えたうえで、互いが必要としている、もしくは不足している要素(アセット)を補い合うといった擦り合わせが必要になります。しかし、従来のプラットフォームの開発においては、部品調達、製造、検査など多大な時間を要します。また、多種多様な案件ごとに小ロット・多品種対応が必要となり、スムーズなビジネス立ち上げにつながらないという課題もあります。さらに、ハードウェアとクラウドの連携が必要になると、異業種間の企業文化やコミュニケーションの差を埋めるために要する時間やコストが発生してしまうことが、大きな課題となっていました。
また、IoTのデータを蓄積・分析・活用する上で重要なのが「データの可視化」です。IoTデータを十分に活かすには、設備の管理者や現場スタッフなどデータに触れる人間が、正確にデータの意味するところを理解できなければなりません。しかし、数値やコンピュータ言語が無機質に並べられたデータは、分かりやすいものではありません。収集したデータを一元管理、分かりやすく可視化することで推論や予測をたてやすくするなど、使う人の身になった仕様設計も重要になります。
Pifaaはこうした課題を解決し、関与するパートナーやユーザーのギャップを解消したうえで、データを活用した検証や課題解決に専念できる環境を提供するセンサデータプラットフォームとして誕生しました。
Pifaaは、IoTサービス開発に必要なデータの蓄積・可視化、クラウド、センサをまとめて提供でき、PoCから本運用さらには本運用後の機能拡張まで、あらゆる場面で開発の高速化を実現するセンサデータプラットフォームです。
導入に複雑な設定は一切不要で、電源ON→Wi-Fi設定→USB接続で設定可能です。Wi-Fi設定は、WPSにより簡単にアクセスポイントと接続でき、センサはUSBポートに接続するだけでクラウドにデータがアップロードされます。アップロードされたデータは専用アプリケーションを通して、取得したデータの可視化やデータ分析にお使いいただけます。
各種データを取得するPifaa xSensor(多種多様なセンサをご用意し、サードパーティ製センサも一部使用可)、Pifaa Edge(データ中継器)、データの蓄積から専用アプリケーションによるデータの可視化、サードパーティ製のクラウドと連携可能なAPI機能を含んだPifaa WEB(クラウド)など、IoTサービス開発に必要な環境を一括して提供していますので、すぐに開発にご活用いただけます。
幅広い用途に対応する多種多様なセンサをラインアップしており、ご希望の用途に合わせた最適なセンサを提案させていただきます。また、サードパーティ製のセンサも一部製品のみ使用可能です。これらのセンサは差すだけで"後付け"可能なため、IoTサービス開発におけるサービス拡張や機能追加に柔軟に対応できる高い拡張性で、サービス開発の高速化に貢献します。以下ではセンサの一例をご紹介します。ご要望に応じたセンサ開発も可能ですので、ぜひご相談ください。
加速度を取得することで、対象物の傾きや振動データを計測することが可能です。
温度、湿度、気圧データの計測が可能です。
空間の明るさの取得が可能です。
音の振動や音圧の取得が可能です。
二酸化炭素濃度の取得が可能です。
対象物との距離の取得が可能です。
距離の取得が可能で、光の照射範囲を拡散してカメラのように画像で距離情報を取得します。
人数・人流の取得が可能です。
人の所在情報が取得可能です。
Pifaaではこうした多種多様なセンサデータを収集、分析、分かりやすく可視化することで、データの意味することを読み取りやすくします。そしてそのデータを組み合わせることで推論データを導き出し、様々な予測が可能になる点も強みです。
取得・蓄積したセンサデータを閲覧する専用アプリケーションを提供しています。アプリケーションを通して過去のデータの集計や分析に活用できます。
接続したセンサごとに閾値の設定が可能で、その閾値を超えた場合アラートの通知と、設定した関係者へのメールでの通知が可能です。
取得・蓄積したセンサデータは、Pifaa Cloud API機能でサードパーティ製のクラウドと連携が可能です。
接続したセンサはクラウドで一元管理・設定できます。
自社単体で社会課題に向き合い、そのソリューションを実践するには大きな労力や時間、コストも掛かります。
村田製作所では様々な分野の社会課題の解決や、顧客ニーズに迅速かつ最適なソリューションを企画、開発、実装することを目的に、各分野のエキスパート企業との連携、協業を実施しています。一社で課題に取り組むのでなく、お互いの得意分野を持ち寄り協業することで、手間やコストを抑え、また解決スピードを加速させることも可能です。またパートナー企業同士の繋がりができることで、相乗効果も生まれます。村田製作所では、この想いに共感いただける共創パートナー様を募集します。ご関心のある企業様は、是非、お問い合わせください。
村田製作所は国内電子部品大手の中でトップレベルの売上・利益を誇っています。また、59社の海外関連会社、世界シェアNo.1の製品を数多く持ち、海外売上比率が90%以上。村田製作所と協業いただくことで、この有望な市場に対する商流をご活用いただけるとともに、パートナー企業様同士のビジネス交流も活性化させ、横のつながりを作ることも可能です。ぜひ、御社の課題解決のために、村田製作所をご活用ください。
今回Pifaaが協業募集するのは以下のような企業様です。これまでも様々な企業様との協業実績があります。
システム開発やアプリ開発、ユーザーのクラウド支援などを企画、構築、運用などの業務を行っている企業様。Pifaaを活用して効率的にシステム構築を進めていただけます。
オフィス空間や商業空間など、空間スペースの快適性や新しい体験価値を提供する企業様。Pifaaを活用した実証実験、システムの開発・外販にも展開できます。
人流センサや人感センサなど、センシング技術を活用した共創を目指す企業。Pifaaの活用を通して、新たなセンサ開発を共に展開できます。


このようにPifaaでは、センサデータプラットフォームの構築にかかっていた手間や時間、コストを大幅に省力化することができます。
「データ分析・可視化の課題を解決したい、解決策を一緒に考えてほしい」「データを蓄積・分析した活用アイデアや新たなサービス開発をカタチにしたい」という方はぜひ村田製作所にご相談ください。
パートナー企業様の課題を真摯にお伺いした上で、解決策を一緒に考え、ご提案します。ぜひお気軽にご相談ください。
村田製作所では、センサデータプラットフォーム構築の手間や時間、コストを省力化するPifaaを活用し、
ビッグデータの有効活用を推進する共創パートナー様を募集しています。
村田製作所との協業にご関心のある企業様は、お問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせください。

村田製作所
技術・事業開発本部事業インキュベーションセンター
新商品事業化推進部Pifaa事業推進課
池上 怜那(いけがみ れいな)
技術の高度化が進んでいる現代社会において、自社単独での社会課題の解決や、その実装にはあらゆる面で限界があります。そのため、世の中が求めるニーズや解決すべき課題に早期にアプローチをする上では共創が不可欠であると考えます。
村田製作所は協業・共創を通じてセンサラインナップの拡充、クラウド・アプリケーションの充実化を図り、スマートオフィス・スマートシティの実現を今後の展望として考えています。迅速かつ最適なソリューションを企画・開発・実装することを目的とし、新たな市場開拓や、可能性を広げていくためにも、共に手を取り合い、一緒に考えていきましょう。

村田製作所では、センサデータプラットフォーム構築の手間や時間、コストを省力化するPifaaを活用し、
ビッグデータの有効活用を推進する共創パートナー様を募集しています。
村田製作所との協業にご関心のある企業様は、お問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせください。