RFID使用事例
介绍与不同行业和用途相对应的RFID Solution的具体使用事例。
轮胎制造商
引进前的课题
在汽车行业,准确掌握每个元件被用于哪台车辆的可追溯性管理不可或缺。特别是轮胎,需要在从生产到流通、使用和废弃的整个生命周期中进行履历管理。然而,在通过手工输入或纸质表格进行管理的传统方式中,存在业务负担增加、输入错误和管理成本上升等需要解决的课题。
村田制作所针对课题所采取的举措
本公司已为汽车轮胎的供应链管理引进了RFID Solution。通过将RFID标签嵌入轮胎,建立了一套能够对轮胎的生产、发货、车辆安装、点检、胎面更换(翻新)和废弃的整个生命周期进行一元化管理的体制。
引进的效果
通过引进RFID Solution,可以对每条轮胎的生命周期分别进行管理,为提高安全性做出了贡献。此外,由于翻新履历非常明确,因此可以预防将仍可使用的轮胎进行不需要的废弃,从而减少了对环境的影响。而且,通过对轮胎的履历进行集中管理,减轻了业务负担并降低了管理成本。
正在寻找RFID标签的客户
村田制作所也单独销售多种RFID标签。详情请参阅产品信息页面。