RFID使用事例
药品(医用药筒)核对

村田制作所的RFID为医疗安全提供支持!
通过核对药液和药剂安瓿,除了预防用药错误和混入异物,还能自动获取使用履历数据。

近年来,居家自我注射的应用场景越来越多,因此需要获取谁使用了什么药液、何时使用了多少等数据。此外,预防用药错误也是一个重要课题。

药品(医用药筒)市场存在的难题

  • 使用次数和有效期的确认遗漏或出错

    • 使用次数和有效期的确认遗漏或出错
  • 使用错误的药液和药剂安瓿

    • 使用错误的药液和药剂安瓿
  • 通过包装上的条形码取出产品后,无法确保产品的信息准确

    • 通过包装上的条形码取出产品后,无法确保产品的信息准确

引进RFID后……

除了能够对是否正确使用了正确的药液进行管理外,还能自动收集使用信息。因此,有助于减轻医疗现场人员的负担。

  • 提高对使用次数上限和有效期进行确认和核对确认的效率

    • 提高对使用次数上限和有效期进行确认和核对确认的效率
  • 预防使用错误的药液和药液筒

    • 预防使用错误的药液和药液筒
  • 进行个体管理,预防从包装中取出后发生混淆

    • 进行个体管理,预防从包装中取出后发生混淆

除了解决难题外,还能实现以下功能

  • 通过写入保存每个药液和药剂安瓿的理想设备设定和处方履历

    • 通过写入保存每个药液和药剂安瓿的理想设备设定和处方履历

Why RFID

  • 可以将产品信息和使用履历保存在可重写的存储器(用户存储器、EPC存储器)中
  • 通过密码锁定功能可预防读取和重写
  • 可以使用每个IC拥有且不可重写的序列号对生产履历进行核对
  • 可以进行近距离核对,读写器和标签不需要占用空间
  • 非接触式读取没有磨损风险,即使在沾染了药液等变脏的情况下也能读取

Why Murata

    • 小型且坚固的特征使其可以在内置到部件时保持现有的部件设计

    • 通过短距离通信进行部件个体核对,不会错误地读取周围部件的信息
    • 除了标签之外,本公司还能对读写器嵌入和天线设计提供支持

读取方法

  • 将RFID标签嵌入耗材元件,将读写器/天线嵌入主体

    • 将RFID标签嵌入耗材元件,将读写器/天线嵌入主体
  • 通过将消耗品安装到主体进行读写操作

    • 通过将消耗品安装到主体进行读写操作

安装方法

  • 粘合剂
  • 双面胶带
  • 注塑成型等

通信距离(参考)

正在寻找RFID标签的客户

村田制作所也单独销售多种RFID标签。详情请参阅产品信息页面。