RFID for IoT
从硬件提供到软件开发和系统引进,
帮助用户解决经营课题的RFID综合解决方案。
什么是RFID Solution?
RFID Solution是为RFID系统引进提供支持的一站式服务。除了提供RFID硬件(标签、打印机、读写器)和RFID软件外,我们还会对客户的业务进行分析,并提出利用RFID技术的理想运营流程方案。我们提供从引进到引进后的维护的全面支持。
村田制作所提供一站式RFID系统引进服务
咨询服务(由无线技术和天线设计领域的专家团队提供)
引进RFID时,在使用方面想办法预防误读、选择能够应对电波干扰和反射的标签和设备非常重要。本公司拥有长年为通信市场提供产品的实绩,无线技术和天线设计知识也非常丰富。公司内部备有众多能够模拟频率特性的测量仪器、电波暗室以及市售读写器。
在引进之前,我们会进行标签读取实验、验证环境构建是否合适、与业务流程进行协作并计算成本效益等,为客户提供用于RFID引进的判断依据。迄今为止,我们在物流、制造业、医疗保健和零售(时尚、服装和配饰)等众多行业拥有引进实绩,专业工程师通过测量和评估为客户的业务改进提供支持。
RFID标签(实现稳定供应的本公司工厂)
本公司备有多种RFID标签产品,尤其擅长在多层陶瓷基板中内置天线的RFID标签,其尺寸为微小级别。这些标签由母工厂所在的小松村田制作所(石川县)生产,迄今为止已累计生产1亿多个,实现了稳定供应。此外,除了小型标签外,本公司还提供与客户的使用环境相适应的RFID标签(金属兼容标签、粘贴标签等)相关的建议。
售后服务
本公司还提供引进RFID系统后的维护支持、功能扩展和增加引进据点等方面的咨询服务。全面提供引进后的使用支持和维护。
演示视频
Coming soon
更新信息
正在寻找RFID标签的客户
村田制作所也单独销售多种RFID标签。详情请参阅产品信息页面。