RFID使用事例
手术器具(钢制小物品)管理

通过村田制作所的RFID实现手术器具的可追溯性!
为实现安全的手术和提高作业效率提供支持。

手术器具(钢制小物品)

根据UDI规则*,在美国到2020年为止,在欧洲到2027年为止,需要完成对全部手术器具分配个体识别号码(ID),预计日本也将在未来几年内需要满足这一要求。
此外,在日本国内的医疗行业,为了应对被称为2025问题的超高龄化社会到来导致的劳动力短缺问题,需要提高每项业务的效率,然而,组装用于手术的钢制小物品组件不仅耗时长,而且需要作业人员具备丰富的知识和熟练的技能,因此,提高效率举步维艰。

* UDI(医疗器械唯一标识)规则
为了安全使用和保管医疗器械而要求在医疗器械上记载个体标识符(条形码等)的法令。

钢制小物品和手术器具的难题

  • 钢制小物品和手术器具的难题

    • 全球范围内都存在将为手术器具分配ID义务化的动向
  • 已使用了多少个?该用哪个了?是否已灭菌?

    • 套件组装和确认需要耗费工时
    • 套件组装错误导致手术过程中发生问题
    • 无法确认使用履历,导致未在适当的时期进行更换和维护
  • 生锈,污垢

    • 激光标记容易生锈和沾染污垢
    • 由于需要对每件器械逐个读取,因此ID确认耗时较长

引进RFID后……

  • 从而实现可追溯性管理

    • 可以为每件手术器具分配ID,从而实现可追溯性管理
    • 可以确定器械的使用年数和使用次数,因此能进行适当的管理
  • 读取很快

    • 读取很快,并能进行批量读取,因此,即使没有专业知识,也能在短时间内确认套件,并能预防套件组装错误
  • 并将其用于对实际所需的库存数量进行管理

    • 可以确定每件器具的使用频度,并将其用于对实际所需的库存数量进行管理
    • 知道按什么顺序使用了哪些器具,可以帮助优化器械拿取

Why RFID

  • 可以对库存状况和使用次数进行自动管理
  • 可以进行批量读取,读取时间很短
  • 即使器械表面在手术后粘有血液也能读取

Why Murata

  • 本公司可以提供适合用于金属物体的RFID标签建议
  • 本公司可以提供能进行高温高压蒸汽消毒(高压灭菌器)的RFID标签建议
  • 我们可以基于丰富的RFID技术经验就读取环境和理想的RFID标签安装位置提供相关建议

读取方法

  • 使用手持式读取器读取

    • 使用手持式读取器读取
  • 使用固定式读取器和天线,对放置在器械支架上的器械进行连续读取

    • 使用固定式读取器和天线,对放置在器械支架上的器械进行连续读取

通信距离(参考)

  • 大约几十厘米到1米
    ※因测量环境而异。

演示视频

Coming soon

正在寻找RFID标签的客户

村田制作所也单独销售多种RFID标签。详情请参阅产品信息页面。