劣化状態を正確に把握する
「リチウムイオン二次電池の
かんたん特性解析・劣化診断」
リチウムイオン二次電池の容量劣化要因と抵抗上昇を非破壊で計測する
「電池特性解析・劣化診断」を活用して、電池の「再利用」と「安全な使用」を目指しましょう。

お問い合わせ

  • 募集内容

    村田製作所の「電池特性解析・劣化診断」を用いて、安全で効率が良い電池の活用を目指すパートナー

  • 活用商材

    低コスト、簡単設置、短時間で分析する「リチウムイオン二次電池のかんたん特性解析・劣化診断」
    ※当商材は開発品であるため、仕様は事前の告知なく変更される場合があります。

MATCHING
POINT

  • ・リチウムイオン二次電池の評価や使用方法に課題を抱え、解決策を模索している企業様
  • ・電池劣化後の性能把握に課題を抱え、解決策を模索している企業様
  • ・電池特性解析・劣化診断を活用して、新しいアイデアをカタチにしたいとお考えの企業様
デバイス画像

リチウムイオン二次電池は、再生可能エネルギーなどのクリーンなエネルギーの活用に欠かせないものとして、環境保全への期待を背景に普及が進んでいます。一方で、リチウムイオン二次電池が大量に生産・消費されるようになると、2つの課題が見えてきました。
1つは、リチウムイオン二次電池の材料の枯渇が危惧され、電池を繰り返し使用することが求められてきたこと。そしてもう1つは、リチウムイオン二次電池が大規模に利用される際の火災に対する安全性の向上です。これらの課題に対応するためには、まず電池の特性や状態を把握する必要があります。電池は劣化していきますが、特性や状態がわからなければ現状の価値や危険性がわかりません。そこでムラタは電池の中身を診断するための技術を開発しました。この技術を通じて長く安全にエネルギーを使える未来をつくっていきたいと考えています。

「リチウムイオン二次電池のかんたん特性解析・劣化診断」について

「リチウムイオン二次電池のかんたん特性解析・劣化診断」は、充電器と電池の間に高速診断ロガーをつないで充電することで、リチウムイオン二次電池の電池特性や劣化、抵抗上昇の要因を非破壊で診断・シミュレーションできるソリューションです。この技術を使うことで、リチウムイオン二次電池の現状の状態を短時間で正確に把握することが可能となります。

診断結果画面 診断結果画面に表示される情報でバッテリー全体や各セルの状態など解析・診断に必要な情報を確認できます。
高速診断ロガー

「リチウムイオン二次電池のかんたん特性解析・劣化診断」の特長

特長01信頼性が高い製品の開発に貢献します。

村田製作所は、充電しながら電池の電圧の変化を測定・解析することで、正極材料、負極材料を切り分けて診断することができます。 これにより電池の正極材料・負極材料の状態から「安全なもの」「不安全なもの」として判断することができ、電池の安全性を把握することが可能です。これが信頼性の高い製品の開発につながります。

劣化内容の割合のグラフ 正極・負極を切り分けて診断することで「安全な劣化」「不安全な劣化」として判断でき、安全性を把握することができます。

特長02低コストで簡単に導入が可能です。

電池と充電器の間に高速診断ロガーを接続するだけで解析・診断に必要なデータをすべて取得することができることから、低コストで簡単に導入・測定・分析が可能です。また測定時間も短時間で完了します。

電池と充電器の間に診断ロガーを接続し、
データを取得・解析します。

特長03電池の専門知識は不要です。

村田製作所が提供するクラウドサービスでは、可視化された診断データの閲覧、解析シミュレーションをご覧いただけます。またご希望に応じて村田製作所のスタッフより、解析結果の解説や、解析データから考えられる劣化要因といった情報を提供しますので、電池の専門知識のない方でもご活用いただけます。

「リチウムイオン二次電池のかんたん特性解析・劣化診断」の活用領域

  • 診断のイメージ

    電池の評価

    電池の評価方法がわからない方や、低コストでリチウムイオン二次電池の評価をしたい方などに向けて、金銭的・時間的・知識的に負担が少ない電池解析ソリューションを提供することで、新しい製品の開発にお役立ていただけます。

  • 電欠の自動車のイメージ

    電欠の防止

    EVや電動二輪車においては、電池の劣化によって「走行可能距離」の表示が正確でなくなってきます。これにより想定外の電欠が発生することも考えられます。「電池特性解析・劣化診断ソリューション」を活用することで、電池の状態を正確に把握できるため、この課題を解決に導くことが可能になると考えています。

  • 買取、販売価格の診断イメージ

    中古EVの適正な
    買い取り価格・販売価格の設定

    EVの中古価格は、走行距離よりも電池の劣化状態に左右されます。つまり、中古のEVや電動二輪車の電池劣化状態が把握できれば、適正な買い取り価格査定や販売価格の提示が可能です。適正な価格を示すことで、EVの信頼性につなげていきたいと考えています。

お問い合わせ

村田製作所では、リチウムイオン二次電池の容量劣化要因と抵抗上昇を非破壊で計測する「電池特性解析・劣化診断」を活用して、電池の「再利用」と「安全な使用」にむけて開発や量産について共創いただけるパートナー様を募集しています。
村田製作所との協業にご関心のある企業様は、お問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせください。
※当商材は開発品であるため、仕様は事前の告知なく変更される場合があります。

村田製作所 技術・事業開発部デバイスセンター

開発者の声

村田製作所
技術・事業開発本部 新規事業推進2部
柳原 明日輝(やなぎはら あすき)

電池の管理や取り扱いには注意が必要で、高度な知識や経験が求められます。当社の提供する電池の解析技術を使えば、正確に、簡単に、電池の状態を正しく把握することができ、安心して取り扱うことができるでしょう。電池は長く安全に使われるべきだと考えています。村田製作所の技術を通じて、よりよい社会をつくるお手伝いができれば幸いです。

技術・事業開発本部 デバイスセンター蓄電技術開発1部
増田 泰之(ますだ やすゆき)

当社は長年にわたってさまざまなタイプの電池開発を進めてきました。私たちはこの開発の中で「電池を知る技術」について多くの知見を蓄積しています。今回提供する電池の解析技術は、「電池を知る技術」とともにユーザーの使いやすさも考慮し開発を進めてきました。電池トラブルを未然に防ぎ、さまざまな製品で安心・安全に電池を使い続けられるサステナブルな社会の実現に貢献できればと考えています。

お問い合わせ

村田製作所では、リチウムイオン二次電池の容量劣化要因と抵抗上昇を非破壊で計測する「電池特性解析・劣化診断」を活用して、電池の「再利用」と「安全な使用」にむけて開発や量産について共創いただけるパートナー様を募集しています。
村田製作所との協業にご関心のある企業様は、お問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせください。
※当商材は開発品であるため、仕様は事前の告知なく変更される場合があります。

共創したいプロジェクト

閉じる
お問い合わせ