KUMIHIMOの共創フェーズでは、
受賞企業と村田製作所が協力し、アイデアを実現可能なソリューションへ進化させます。
ムラタの高品質・高性能なハードウェアとノウハウを活用し、
アイディアの実現に向けてロードマップを共に描き、その計画に沿って段階的に推進します。
試作・量産化・知財・マーケティングなど多面的なサポートにより、
技術とビジネス両面で価値を最大化し、スピード感を持って共に新しい価値創出を目指します。
共創フェーズのプロセスについて、一例をご紹介します。
※ご応募いただいたアイデアに合わせて、プロセスが変更・調整されることがあります。
技術・事業開発本部 技術企画・新規事業推進統括部
伊藤 貴紀
多様な価値観や情熱が交わることで、想像を超える発見や成長が生まれることこそ、共創の本質だと考えています。KUMIHIMOを通じて生まれる対話や協働の機会を心より楽しみにしています。