用于配备实时OS的微型计算机(STM32)的Wi-Fi、Bluetooth🄬模块 测试套件解决方案
STMicroelectronics生产 提供交钥匙解决方案,可以马上配备无线LAN搭载,并支持创建有效利用无线网络的应用程序
使⾼速OS启动与⾼速Wi-Fi 连接融为一体的低耗电解决方案
这是支持新型IEE802.11ai的本公司Wi-Fi模块与Ubiquitous公司高速Linux/Android启动解决方案QuickBoot有机结合的解决方案。平台可从电源关闭状态高速完成OS启动至Wi-Fi连接,最大限度减少系统耗电量。
Electric Imp IoT平台
简单连接设备与云端的创新型平台
LPWA/Bluetooth® Low Energy标签联动解决方案
“情况”和“状态”管理解决方案有效利用了LPWA
面向IoT市场的WLAN+Bluetooth🄬综合解决方案
将Wi-Fi、Bluetooth通信功能与微控制器融为一体
艾拉IoT平台
灵活的艾拉IoT平台专为企业级客户打造,从底层着手重新设计,以实现真正的端对端软件基础,使任何设备制造商都能开发出精致漂亮且性能可靠的互联互通产品
Wireless LAN Solution for RX63x
专用于插件,把Wi-FiR模块与可按系统选择的MCU整合起来的低耗电无线LAN解决方案。
ECHONET Lite开发套件
日本唯一的旨在实现HEMS标准ECHONET Lite的开发套件