请输入产品型号或部分型号。
IoT Connectivity PlatformAccelerating IoT InnovationElectric Imp是简单连接设备与云端的创新而有效的平台。硬件、OS、API及云服务器被整合起来,减少产品发布的成本和时间。
而且,对于需要对数以百万计的产品进行部署、管理、扩展的企业而言,提供可靠性和安全性。
该平台对于“greenfield”(研发新产品)、“brownfield”(扩展原有产品)的许多应用程序来说是很理想的。例如可以应用于资产监控、提高工作效率、库存补充系统、物流、追踪、预见性维护、安全关键应用程序等。
与传统IoT方法不同的是,Electric Imp可以整合并管理所需的全部要素。

首先介绍的组件是impOS™和impModule™。利用impOS,产品可以安全地连接到云端,用户可以集中精力开发产品功能。在保证硬件层面安全的impModule上执行impOS。在产品中嵌入imp认证模块后,可在局部进行有效的运算,与传感器、促动器等应用程序所需的外部设备连接起来。并且,通过Wi-Fi、Ethernet、蜂窝网络,利用基于IP的通信连接到云端。村田制作所生产和销售模块。
impModule可以安全地连接到impCloud™代理。impCloud代理作为一种可编程的中间件工作,处理上传的数据,向用户本人的云端传输数据。利用该结构,可以灵活、简单、自动地实现扩展。impCloud代理与外部云端之间,被安全地、高性能地连接起来。
impCentral™提供设备控制管理Web接口。只需点击几下,即可给产品投入新功能,监控产品。通过impCentral,利用OTA提供系统、软件、安全性的更新服务。
impSecure™提供从边缘到云端,涵盖IoT解决方案七个层面的安全性。持续的安全性维护,保护系统免遭将来有可能发生的威胁。
为了支持从PoC(概念验证)迅速过渡到商业服务,Electric Imp提供包括成品的硬件和参考设计在内的IoT QuickStart Family。用户在一个平台上就能从PoC到批量生产,进行无缝扩展,最大限度降低商业化之前的风险和成本。
Electric Imp Connected Manufacturing Suite,从生产到部署,支持IoT设备的管理周期。可以保证旨在消除浪费的工作流程自动化、劳动力优化、生产过程安全性。这样一来,在全世界的任何地方都能监控、验证生产过程,这些管理功能在产品投产时有多么重要,想必生产过程的相关人员是深有感触的。
请点击浏览。
Electric Imp依靠出色的灵活性和可靠性,加快从PoC过渡到商业化。支持包括Fortune 500企业在内的100多家客户的关键任务部署。
具有可以支持150万台以上设备的结构,在开发、生产、部署等各个阶段提供可扩展性。
Electric imp提供持续的安全性维护等一体化安全性,从芯片到云端,涵盖产品的整个生命周期。该安全性经过了第三方公共机构测试并认可,并通过了工业测控系统专用的UL2900-2-2网络安全认证。

点击此处获得更加详细的信息
https://www.electricimp.com/platform/![]()