IoT专用无线通信网络技术LPWA(Low Power Wide Area,低价格、低功耗、广域覆盖的无线网络)。Bluetooth Low Energy同样利用近距离无线技术实现了节电。这是把上述两种无线技术结合起来的IoT专用解决方案。由配备了LPWA/Bluetooth Low Energy功能的“LPWA网关”和配备了Bluetooth Low Energy功能的“Bluetooth Low Energy标签”构成。带有“Bluetooth Low Energy标签”的人员、汽车、物品一旦接近“LPWA网关”,就能利用Bluetooth Low Energy功能检测到,并通过LPWA向云端提供接近信息。通过事先管理安装了“LPWA网关”的场所,即可识别“在何地”、“何种物体”接近,因此可适用于各种服务。
停车场共享服务是将空置的包月或个人的停车场、空置场地作为临时利用停车场出租。通过在汽车上安装“Bluetooth Low Energy标签”、在共享的停车场安装“LPWA网关”,可以简单创建管理系统。
安装到停车场的“LPWA网关”,探测到配备了“Bluetooth Low Energy标签”的汽车后,通知云端。可在云端上确认哪辆车停在哪里。
识别停泊中的汽车、停车开始/结束时间
随着网上购物的普及推广,快递业务不断增加,最近快递服务的重新派送损失成为一大问题。通过管理在家情况,可以减少家中无人时的派送。
在家里安装“LPWA网关”。探测到持有配备了“Bluetooth Low Energy标签”或Bluetooth Low Energy功能的手机的人回家后,通知云端。可在云端上确认是谁在家。
识别在家的人、回家/出门时间
实际提供服务时,要处理在家信息,因此必须实现信息保护。例如,只将特定的快递服务公司列为披露对象等,采用由加入者控制披露对象的方法等。
低耗电且可大范围通信的Murata LPWA Module,与低耗电且可近距离通信的Murata Bluetooth Low Energy module。提供兼具两家公司特点的解决方案。
通过与IoT/M2M云平台“CUMoNoSU”联动,可以简单创建IoT云系统。
村田制作所生产:LPWA LoRa & SIGFOX模块“Type ABZ”
村田制作所生产:LPWA Cellular IoT模块“Type 1SS”
村田制作所生产:Bluetooth Low Energy模块“Type ZY”
Micro Technology公司提供:IoT Cloud Platfrom“CUMoNoSU”
*并不销售“LPWA/Bluetooth Low Energy标签联动解决方案”本身。而是作为一个本公司产品的应用示例来介绍。