IoT Connectivity PlatformAccelerating IoT Innovation

解决方案概要

Accelerating IoT Innovation

Electric Imp是简单连接设备与云端的创新而有效的平台。硬件、OS、API及云服务器被整合起来,减少产品发布的成本和时间。

而且,对于需要对数以百万计的产品进行部署、管理、扩展的企业而言,提供可靠性和安全性。

该平台对于“greenfield”(研发新产品)、“brownfield”(扩展原有产品)的许多应用程序来说是很理想的。例如可以应用于资产监控、提高工作效率、库存补充系统、物流、追踪、预见性维护、安全关键应用程序等。

与传统IoT方法不同的是,Electric Imp可以整合并管理所需的全部要素。

Electric Imp Managed Cloud™

解决方案特点

首先介绍的组件是impOS™和impModule™。利用impOS,产品可以安全地连接到云端,用户可以集中精力开发产品功能。在保证硬件层面安全的impModule上执行impOS。在产品中嵌入imp认证模块后,可在局部进行有效的运算,与传感器、促动器等应用程序所需的外部设备连接起来。并且,通过Wi-Fi、Ethernet、蜂窝网络,利用基于IP的通信连接到云端。村田制作所生产和销售模块。

impModule可以安全地连接到impCloud™代理。impCloud代理作为一种可编程的中间件工作,处理上传的数据,向用户本人的云端传输数据。利用该结构,可以灵活、简单、自动地实现扩展。impCloud代理与外部云端之间,被安全地、高性能地连接起来。

impCentral™提供设备控制管理Web接口。只需点击几下,即可给产品投入新功能,监控产品。通过impCentral,利用OTA提供系统、软件、安全性的更新服务。

impSecure™提供从边缘到云端,涵盖IoT解决方案七个层面的安全性。持续的安全性维护,保护系统免遭将来有可能发生的威胁。

为了支持从PoC(概念验证)迅速过渡到商业服务,Electric Imp提供包括成品的硬件和参考设计在内的IoT QuickStart Family。用户在一个平台上就能从PoC到批量生产,进行无缝扩展,最大限度降低商业化之前的风险和成本。

Electric Imp Connected Manufacturing Suite,从生产到部署,支持IoT设备的管理周期。可以保证旨在消除浪费的工作流程自动化、劳动力优化、生产过程安全性。这样一来,在全世界的任何地方都能监控、验证生产过程,这些管理功能在产品投产时有多么重要,想必生产过程的相关人员是深有感触的。

请点击浏览。
Lifecycle IoT

核心技术

缩短商业化时间并降低总成本

Electric Imp依靠出色的灵活性和可靠性,加快从PoC过渡到商业化。支持包括Fortune 500企业在内的100多家客户的关键任务部署。

  • 利用硬件的参考设计,在5个月以内实现从样机到批量生产。
  • 利用经过整合的硬件、OS、API及云服务器,减少商业化的成本和时间。
  • 将包括“greenfield”、”brownfield”的应用程序在内的任意设备简单连接到云端。
  • 可以通过消除解决方案和组件的复杂性来回收投资。

支持大规模扩展

具有可以支持150万台以上设备的结构,在开发、生产、部署等各个阶段提供可扩展性。

  • 可以根据要求简单增加设备数量。
  • 提供包括OTA更新、安全性更新在内的设备管理工具。
  • 无论是Wi-Fi、Ethernet、Bluetooth® LE、Cellular等哪种通信方式,都能横跨多种产品再利用源代码等资产。
  • 可以根据业务的特性和可扩展性的必要性,选择公有云或私有云。

从芯片到云端,保证整个物联网的安全性

Electric imp提供持续的安全性维护等一体化安全性,从芯片到云端,涵盖产品的整个生命周期。该安全性经过了第三方公共机构测试并认可,并通过了工业测控系统专用的UL2900-2-2网络安全认证。

  • 从开发伊始,即可通过在用户的应用程序中嵌入安全解决方案来提供Electric imp。
  • 包括设备的生产阶段在内,从芯片到云端,提供整个物联网的安全性
  • 这是通过了UL2900-2-2网络安全认证的唯一的IoT平台。
请点击浏览。
7 Layers of impSecure™ Managed Security

点击此处获得更加详细的信息
https://www.electricimp.com/platform/

联系我们

关于这些解决方案的咨询,通过下面的咨询表格受理。


合作伙伴

相关的产品和软件