お子さまを危険から守るために。
交通安全教育に特化したブザー
お子さまが、きちんと交通安全行動をとれているか気になりませんか?
端末に搭載されたセンサと保護者のスマートフォンアプリで、
お子さまの交通安全意識の低下を把握し、いち早く交通安全教育を行えます。


交通量の多い交差点や
見通しの悪い場所、
道路交通事故のリスクが高い場所を
声かけ地点として登録。
端末を取り付け

端末が声かけ地点での
お子さまの一旦停止有無を
検出し、記録します。
確認&振り返り

専用アプリでお子さまの
一旦停止有無を確認し、
交通安全意識の低下に
いち早く気づけます。
※本サービスは、お子さまの位置情報をリアルタイムでスマートフォンアプリで表示することはできませんので、ご注意ください。
※GPSの特性上、ご利用環境によっては、測位に誤差が発生し、意図しないタイミングで声かけ(アラート)が発報する可能性がございます。声かけ(アラート)機能をご使用になる際は、横断中に発報する可能性もございますので、お子様に対して十分ご説明頂きますようお願いします。詳細は、「使用上の注意事項」及び「よくあるご質問 登録地点の何m手前で声かけ(アラート)が発報しますか?」をご確認ください。
子ども用端末は“目的”で選ぶ!
類似製品との目的別比較表
こえかはお子さまの安全な歩行と保護者の安心を守るべく生まれました。
交通事故防止の目的に特化した子ども用端末です。
お子さまにぴったりな製品を選びましょう。
※弊社による分析と評価の結果を記載したものです。
端末からの“声かけ”で
安全意識を高めます
端末を携帯したお子さまが、声かけ地点に近づくと
「左右を確認してから渡ってね。」と音声で注意喚起。
保護者の代わりに「こえか」がお子さまの交通安全意識を高めます。
※声かけ機能はOn/Offの切り替えが可能です。
また、時間によるOn/Offの切り替えも可能です。
社員トライアルモニターの声
一般発売前のトライアルとして約2か月間こえかを利用した、小学生のお子さまをもつ従業員の声をご紹介します(※)。
※2023年11月~2024年1月の間に、村田製作所の従業員をモニターとして一般発売前のトライアルを実施しました。
以下は利用後のアンケート結果の一部です。なお、モニター個人の感想であり、「こえか」の性能等を保証するものではありません。
-
30代・女性
お子さま(小学1~2年生・女子)下校班のお友だちと一緒に「もうすぐ、こえかから音声が聞こえるから、ここでは車に気をつけよう!」と盛り上がっていたようです。親の声が聞こえてくるのも安心感があったようで良かったようですね。
-
30代・男性
お子さま(小学1~2年生・男子)こえかに通学路の危険ポイントを登録後、休日に動作確認を兼ねて息子と一緒に確認しました。その際、「ここはこんな危険があるね」と認識し合いました。後日、息子から通学時デバイスが反応し、危険ポイントを再認識できたことを教えてもらいました。今後の希望としては、リアルタイムにデータが確認できるとより使いやすくなると思いました。
-
40代・男性
お子さま(小学3~4年生・男子)普段は何気なく横断している場所でこえかから音声が出ることで、左右確認など基本的な行動を意識するようになり、息子だけでなく一緒に集団登校している子どもたちの交通安全に対する意識も高めることができたのかなと思います。
-
40代・女性
お子さま(小学1~2年生・女子)自宅から学校までは少し遠く、車通りが多く、信号がない場所もあるためこえかを持たせました。交通ルールを再認識するきっかけになったと思います。
改善点は、車通りが多すぎると聞こえにくくなってしまうので、もっと音量を大きくできるようになると良いなと思います。 -
40代・女性
お子さま(小学3~4年生・男子)危険個所で子どもが立ち止まったかどうか、データから親がその事実を読み取って会話をする機会が持てたことが良かったと思います。うちは小3でしたが小学校に入学するタイミングでの習慣づけとして危険箇所の学習用に活用すると効果的と思いました。
-
40代・男性
お子さま(小学1~2年生・女子)2ヶ月使ってみて、娘の交通安全に対する意識は確実に上がったと思います。データから横断歩道での停止率が下がっていることがわかるので、そういう認識があるか、すぐに確認することができます。親の助言を娘が素直に聞き入れてくれたこともデータからわかるので、良いコミュニケーションを取れたと思います。

保護者の声かけで
交通事故から子どもを守る
子どもの歩行中交通事故による死傷者は、ひとり歩きデビューする小学1年生から2年生のあいだにピーク(※)を迎えます。
交通安全ブザー「こえか」は、お子さまが携帯する端末から発する保護者の声かけでお子さまの交通安全意識を高めることができるデバイスです。
登下校だけでなく、習い事や遊びで利用する歩行ルートを把握し、子どもの目線に立って交通安全教育をすることで交通ルールの遵守と交通マナーの向上に取り組み、交通事故のない社会をめざします。
※平成28年 公益財団法人 交通事故総合分析センター ITARADA INFORMATION 交通事故分析レポートNo.116より



商品購入ページから端末を
ご購入いただけます。
2025年6月末で終了しました。


| 製品名 | 交通安全ブザー こえか (LBAS5ZZ2EN) |
|---|---|
| サイズ | 幅:61.8mm 高さ:85.8mm 厚み:21.9mm |
| 重量 | 70g(カラビナ含まず) |
| 色 | ホワイト |
| バッテリー | リチウムイオンバッテリー 900mAh |
| 充電頻度 | 2週間に1回(※1日の登下校で30分稼働、声かけ10回(5地点×2回)) |
| 充電時間 | 約2時間 |
| 耐久性 | 生活防水 IPX4相当 |
| 測位方式 | GNSS(GPS / みちびき QZSS / BeiDou / Galileo / GLONASS) |
| 使用環境 | 温度: -10℃~40℃、湿度:20%〜80%RH (※結露しないこと) |
| 充電端子 | USB-TypeC |
| 付属品 | 取付けカラビナ(※ACアダプタとUSB-TypeCケーブルは付属しておりませんので、別途ご準備下さい) |
| 製品保証 |
購入から1年間 ※詳細は使用上の注意事項の「保証」の項をご確認ください。 |
| 製造 | 株式会社村田製作所 |
| その他 |
対応OS:Android7.0(2016年8月)以降/iOS 12.0(2018年9月)以降 1スマートフォン最大5台まで端末を登録可能 1端末あたり15か所声かけ地点を登録可能 交通安全ブザーこえか 使用上の注意 |


※表示価格は税込みです。
2025年6月末で終了しました。
-
Qこえかサービスの利用料金と月額課金の開始時期を教えてください。
端末価格は税抜15,450円(税込16,995円)。月額利用料は税込430円です。
課金開始のタイミングは、アプリ内課金を登録した日となります。
その後は、毎月同じ日に月額利用料が課金されます。同じ日がない場合は、月末に課金されます。 -
Q位置情報はリアルタイムで確認できますか? 停止の有無のデータは正確ですか?
こえかサービスでは端末を携帯されている方の位置情報をリアルタイムに把握する機能はございません。ただし、端末とスマートフォンアプリを接続することで、携帯されている方の行動履歴を後からご確認いただけます。
停止の有無については、端末に搭載されている加速度センサを使用して判定しております。停止していても端末が振動している場合や、動いている時に端末に振動がなかった場合は正確に判定できない可能性があります。 -
Q端末のバッテリーはどの程度持ちますか?
<条件1>1日の登下校で3時間稼働、声かけ20回(10地点×2往復)
→1回の充電で、約5日間使用可能です。<条件2>1日の登下校で30分稼働、声かけ10回(5地点×2往復)
→1回の充電で、約2週間使用可能です。 -
Q解約後、利用を再開することはできますか?
月額利用料をお支払いいただくことで、簡単に再開いただけます。ただし、解約済みの端末の行動データは定期的に削除しておりますので、ご利用再開後、過去のデータを閲覧できない可能性がありますのでご注意ください。
-
Q端末の保証はありますか?
端末の製品保証はございます。詳細は、使用上の注意事項の「保証」の項をご確認ください。
交通安全ブザー「こえか」に関する
よくあるご質問やお問い合わせ、製品・アプリの
ご利用方法はサポートページへ