Soluzioni RFID per Caso d'uso
L'RFID ha un elenco di casi d'uso in continua crescita, molti dei quali hanno rivoluzionato i processi industriali e logistici, dalla produzione al punto vendita lungo l'intera supply chain.
Industria 4.0
L'industria 4.0 - la 4a rivoluzione industriale - è l'automazione e la digitalizzazione dell'intera supply chain. Grazie a tecnologie, come IoT e RFID, oggetti e macchine diventano "intelligenti" e capaci di comunicare tra di loro senza interferenze umane.
La tecnologia RFID collega componenti, processi e macchine fornendo l'identificazione automatica degli oggetti e informazioni in tempo reale sulla loro posizione e sullo stato dei flussi nella supply chain. Eventuali anomalie o imprevisti possono essere immediatamente individuati migliorando la velocità, l'efficienza e la sicurezza.
- Vantaggi dell'RFID
-
- Identificazione automatica
- Tracciamento/monitoraggio della posizione in tempo reale di prodotti, asset e processi
- Visibilità completa della produzione
- Individuazione e riduzione di irregolarità, errori e non conformità
- Aumento della velocità di produzione e dell'efficienza
Distribuzione & Logistica
La visibilità in tempo reale delle merci migliora l'efficienza dell'intera Supply Chain. Applicare un tag RFID ad ogni scatola, pallet o unità di spedizione offre molteplici opportunità nel centro di distribuzione e durante il trasporto.
Il monitoraggio in tempo reale e la trasparenza completa aiutano i centri di distribuzione a risparmiare tempo prezioso e costi operativi. Grazie alla maggiore accuratezza e al flusso di prodotti ottimizzato, il livello di servizio è migliorato.
Con l'intero processo logistico completamente trasparente, è possibile monitorare lo stato attuale di tutti i prodotti durante il trasporto e le movimentazioni, nonchè i livelli di inventario e disponibilità nei magazzini.
- Vantaggi dell'RFID
-
- Ottimizzazione dei flusso in entrata/uscita
- Riduzione del tempo di carico/scarico
- Accuratezza dell'inventario migliorata
- Accuratezza dell'imballaggio e della produttività migliorate
- Gestione della shelf life da FIFO a FEFO
- Perdite di asset logistici ridotte
- Tempi di carico e scarico ridotti
Asset
tracking
Tenere traccia di ogni singolo asset è una vera sfida per molte aziende. Indipendentemente dal settore, l'RFID consente un monitoraggio degli asset in tempo reale, efficiente e puntuale.
Attrezzature, macchinari, strumenti, imballaggi. Tutti gli asset possono essere tracciati e gestiti al fine di ridurre le perdite, ottimizzarne l'utilizzo e la manutenzione. Perdite, smarrimenti o differenze di inventario vengono facilmente ridotti.
- Vantaggi dell'RFID
-
- Asset tracking ottimizzato
- Utilizzo e manutenzione degli asset ottimizzati
- Individuazione in tempo reale degli asset migliorata
- Riduzione delle perdite e degli smarrimenti
- Accuratezza dell'inventario migliorata
Gestione della
Supply Chain
Una delle sfide principali affrontate dalle aziende globali di oggi riguarda la difficoltà di tracciare in modo accurato ed efficace componenti, flussi WIP e di prodotto finale ed inventari lungo l'intera Supply Chain. L'RFID può rendere la supply chain trasparente, fornire visibilità, controllo e tracciabilità end-2-end in tempo reale, ottimizzando notevolmente la gestione dell'intera filiera.
La tecnologia consente anche modelli collaborativi come vendor managed inventory e il rifornimento automatico e continuo. Grazie alla visibilità generata dall'RFID, il venditore può monitorare con precisione i livelli delle scorte del cliente e rifornire solo quando necessario, riducendo così livelli e costi delle giacenze.
- Vantaggi dell'RFID
-
- Visibilità end-2-end in tempo reale
- Ottimizzazione della Supply Chain
- Vendor-managed inventory e rifornimento gestito dal fornitore
- Ottimizzazione della collaborazione tra i partner
- Riduzione delle scorte
Gestione della
Catena del freddo
L'RFID consente di monitorare la temperatura dei prodotti durante la loro distribuzione, assicurando che vengano trasportati e stoccati entro un determinato intervallo di temperatura. Grazie a informazioni e avvisi in tempo reale, RFID consente di monitorare automaticamente la temperatura in tutte le fasi della filiera e di intervenire immediatamente in caso di errori.
RFID permette di monitorare in tempo reale la temperatura di un singolo prodotto o di ambienti specifici (tracciando il transito dei prodotti quando ci si sposta da un ambiente all'altro). Modelli di simulazione consentono di calcolare la temperatura al cuore del prodotto in funzione dell'andamento della temperatura misurata nel tempo, evitando di generare falsi allarmi.
- Vantaggi dell'RFID
-
- Monitoraggio della temperatura in tempo reale in tutte le fasi della filiera
- Avvisi in tempo reale
- Riduzione delle perdite dovuto alla rottura della catena del freddo
Track & trace e
conformità normativa
I tag RFID e i dati accurati rappresentano un metodo notevolmente migliorato per tracciare i prodotti e processi, sostituendo i codici a barre insicuri e dispendiosi in termini di tempo.
Con RIFD è possibile ottenere visibilità completa e informazioni e avvisi in tempo reale sulla posizione e sulle condizioni del prodotto dalla produzione al punto di vendita o utilizzo.
La normativa per alcuni settori, come quello alimentare o farmaceutico, indica che la tracciabilità deve essere garantita a tutti i livelli della filiera.
- Vantaggi dell'RFID
-
- Tracciabilità end-2-end della Supply Chain
- Completa visibilità della Suppy Chain
- Catena dei costi garantita
- Conformità alle normative migliorata
Brand Protection -
anticontraffazione e
controllo del mercato grigio
Il mercato grigio e le merci contraffatte rappresentano una seria minaccia al valore e alla fiducia del marchio. Grazie all'unicità del chip non clonabile, alle funzionalità di sicurezza di alto livello, agli avvisi in tempo reale e alla capacità di generare i dati di tracciabilità nel passaggio attraverso gli stadi della filiera, a garanzia della genuinità (e-pedigree), i tag RFID rappresentano un'arma chiave nella lotta alle frodi.
Micro-tag durevoli con elevate capacità di archiviazione dati possono essere inseriti all'interno dei prodotti stessi, rendendoli tracciabili anche “come rubati” in caso di furto.
Le app di autenticazione possono inoltre consentire ai consumatori di verificare autonomamente l'autenticità di un prodotto, grazie alla lettura di un tag NFC.
- Vantaggi dell'RFID
-
- Unicità dei tag: ogni tag è univoco e non può essere replicato
- Identificazione immediata dell'autenticità
- Possibilità di incorporare il tag nel prodotto
- Tracciabilità del prodotto garantita
Retail
Il retail, che oggi è il settore trainante nella diffusione della tecnologia RFID, richiederà oltre 20 miliardi di tag RFID nel 2022. Lo studio "RFID Barometer in Retail" condotto dall'Università di Parma ha rilevato che il Retail conta almeno 18 diversi casi d'uso, ossia 18 diversi modi di generare valore grazie ad un tag RFID a bordo di un capo. Con così tanti vantaggi, RFID consente al retail di aumentare significativamente le vendite e risparmiare sui costi (e ridurre le perdite).
Un'accuratezza dell'inventario senza precedenti è inoltre la base per aumentare le vendite omnicanale.
- Vantaggi dell'RFID
-
- 18 diversi casi d'uso e vantaggi
- Opportunità di aumentare le vendite
- Opportunità di ridurre costi e perdite
- Migliora le vendite su più canali
Accuratezza
dell'inventario
L'RFID può migliorare significativamente l'accurattezza inventariale. La facilità e la velocità della lettura RFID consente di effettuare inventari sul punto vendita ogni volta che è necessario, anche tutti i giorni. Con una velocità di lettura media di incirca 30-50 mila pezzi/ora, l'inventario può essere fatto ogni giorno, più volte al giorno, nel giro di minuti, con un'accuratezza prossima al 100% e superiore a quella di un inventario bar code.
Con l'RFID l'accuratezza dell'inventario migliora fino a raggiungere 99+%, il che a sua volta porta a un notevole aumento delle vendite riducendo i momenti evitabili di "out-of-stock".
Gli studi dell'RFID Lab dell'Università di Parma dimostrano che l'ottimizzazione dell'accuratezza dell'inventario migliora notevolmente la disponibilità dei prodotti e aumenta le vendite.
- Vantaggi dell'RFID
-
- Conteggio dell'inventario molto rapido
- Aumento dell'accuratezza dell'inventario (fino al 98-99%)
- Riduzione degli “Out-of-stock”.
- Miglioramento della disponibilità dei prodotti
Visual
Merchandising
L'RFID può fornire visibilità sulle prestazioni della merce esposta in punti specifici dell'area vendita, collegando i numeri di vendita a determinate aree ad alto o basso traffico del negozio.
In questo modo i retailer possono mappare le performance dell'area vendita e incrementare le vendite grazie alle informazioni accurate sulle prestazioni di vendita dei prodotti, collegate anche ai dati precisi su quanto tempo i prodotti sono stati esposti e dove/in quali aree. Grazie a queste informazioni è possibile capire come migliorare l'esposizione dei capi per massimizzare le prestazioni di vendita.
- Vantaggi dell'RFID
-
- Visibilità delle prestazioni dei prodotti unita alle prestazioni delle diverse aree di vendita
- Ottimizzare il layout del negozio
- Design strategico del negozio
- Aumentare le vendite
Rifornimento da
magazzino
La tecnologia RFID abilita inventari rapidi e accurati sia per il backroom sia per il reparto vendite.
Grazie a lettori portatili o fissi, come i "replenishment gates", i retailer possono tracciare gli articoli che si spostano tra il backroom e l'area di vendita.
In questo modo hanno sempre dati aggiornati e molto accurati su ciò che deve essere rifornito nell'area vendite. L'ottimizzazione della disponibilità del prodotto ha dimostrato di aumentare significativamente le vendite e la soddisfazione del cliente.
- Vantaggi dell'RFID
-
- Conteggi dell'inventario rapidi e accurati
- Tracciabilità del prodotto in tempo reale
- Disponibilità del prodotto ottimizzata
- Avvisi automatici sui prodotti da rifornire
Customer Experience &
relationship management
Le app mobili collegate ai tag RFID possono aprire canali di comunicazione tra un marchio e i suoi clienti, consentendo la condivisione reciproca dei dati. I clienti che utilizzano le app possono avere accesso ad un'ampia serie di incentivi e offerte, oltre a offrire loro un facile accesso a informazioni complete e approfondite sui prodotti, inclusi i dettagli sulla conformità, sulla sicurezza e sullo smaltimento.
Murata ID Solutions ha sviluppato "Genuine" una specifica "app di autenticazione" che consente al consumatore di verificare l'autenticità dei prodotti e dei marchi. L'utente può ottenere informazioni in tempo reale sulla presenza di prodotti autentici versus prodotti contraffatti. Le stesse informazioni possono essere fornite ad una rete di ispettori, per contrastare eventuali fenomeni di "mercato parallelo"
- Vantaggi dell'RFID
-
- Comunicazione e marketing del marchio ottimizzati
- Esperienza del cliente migliorata
- Connette l'esperienza fisica in negozio con l'esperienza online
- Verifica dell'autenticità del prodotto
Antitaccheggio
Gli studi presso il laboratorio RFID dell'Università di Parma hanno da tempo dimostrato che i tag RFID sono altamente sicuri ed efficaci almeno quanto le tecnologie EAS, soprattutto se incorporati direttamente nei prodotti.
RFID consente l'identificazione univoca in tempo reale dei singoli oggetti, utile per l'antitaccheggio a livello POS ma anche come protezione contro furti lungo l'intera filiera. Tracciando scatole e singoli articoli dalla produzione allo scaffale del negozio, è possibile localizzare esattamente quando e dove un prodotto è scomparso.
Le informazioni in tempo reale sui prodotti mancanti, inoltre, consentono un immediato allineamento dell'inventario.
- Vantaggi dell'RFID
-
- Identificazione univoca in tempo reale
- Possibilità di incorporare il tag nei prodotti
- Allarmi e avvisi in tempo reale
- Allineamento immediato dell'inventario
Vendite
omnicanale
RFID è il punto di partenza per le vendite omnicanale. La tecnologia offre una solida base di accuratezza dell'inventario su cui costruire un'offerta cross-channel affidabile.
RFID consente ai retailer di concepire i loro negozi come magazzini che si inseriscono perfettamente in una catena di distribuzione più ampia. Condividendo lo stock di tutti i negozi, i retailer possono ridurre radicalmente i costi delle giacenze e aumentare l'efficienza dei loro processi.
L'accuratezza inventariale pressochè unitaria permette ai retailer di mettere in vendita on line con fiducia anche le SKU con giacenza di poche unità, che di solito rappresentano più della metà dell'intero inventario, sapendo di poter soddisfare l'ordine.
- Vantaggi dell'RFID
-
- Accurattezza dell'inventario senza precedenti
- Omnichannel semplificato
- Track record perfetto
- Aumenta le vendite su tutti i canali