Soluzioni RFID per settore
In Murata ID Solutions, lavoriamo con realtà provenienti da una vasta gamma di settori industriali, tra cui moda, healthcare, retail, farmaceutico, industriale, manifattura e logistico.
Fashion & Abbigliamento
Il settore della moda e dell'abbigliamento sta guidando lo sviluppo dell'RFID. L'adozione delle aziende di moda ha raggiunto la fase della early majority (seguendo la curva di Rogers) e il settore applica RFID per coprire 18 diversi casi d'uso. I risultati dimostrano che la tecnologia RFID è utile non solo per la riduzione dei costi ma anche per l'aumento del fatturato. Il fashion utilizza l'RFID per migliorare i processi del negozio, ma anche per ottimizzare i processi logistici e di produzione.
Grazie alla partnership con RFID Lab dell'Università di Parma, monitoriamo da vicino lo sviluppo dei casi d'uso nel fashion e progettiamo i nostri sistemi RFID per rispondere alle ultime esigenze e requisiti del settore.
Vantaggi dell'RFID
La nostra esperienza nel Fashion & Abbigliamento
Murata ID Solutions ha seguito implementazioni in tutto il mondo di importanti fashion retailer automatizzando i processi sia del negozio che della supply chain. Un'azienda, leader del mercato, utilizza le nostre soluzioni RFID per controllare il mercato grigio in tutto il mondo, dalla Cina al Brasile.
Importanti catene del fashion utilizzano le nostre soluzioni per incrementare l'accuratezza inventariale a supporto delle vendite on line e fisiche, per automatizzare il riassortimento dell'area vendita, e per ottimizzare le prestazioni del visual merchandising.
A livello di negozio, i nostri sistemi RFID sono progettati per tracciare tutti i flussi di prodotto nel negozio al fine di ottenere dati accurati e in tempo reale (non solo dati relativi all'ultimo conteggio dell'inventario). Abbiamo spinto la visibilità al massimo livello. Il tutto si traduce in un incremento delle vendite che fa tornare l'investimento nel giro di mesi!
Grazie all'esperienza maturata, il nostro pacchetto di software id-Bridge Retail è già personalizzato e pronto per essere implementato in negozio ed integrato con tutti i sistemi gestionali residenti, rendendo l'implementazione rapida ed economica.
FMCG & Food
I settori Food & FMCG sono stati tra i primi a riconoscere i vantaggi dell'RFID. Oggi c'è un crescente interesse per i benefici che la tecnologia può generare a livello dei processi logistici ma anche per il suo utilizzo sul punto vendita (applicando l'RFID a livello del singolo item). Giappone mira ad automatizzare tutti i convenience store entro il 2025 applicando un tag RFID ad ogni singolo prodotto. Altri retailer stanno adottando RFID a livello item per automatizzare il check-out in convenience store e nei supermercati.
Applicato a livello item, l'RFID garantisce una tracciabilità accurata e in tempo reale del singolo prodotto lungo l'intera filiera. Consente al singolo punto vendita di automatizzare i propri processi e implementare il self checkout basato su RFID.
Taggando i pallet e le unità di spedizione, l'RFID consente ai centri di distribuzione di ottimizzare i flussi in entrata e in uscita riducendo i tempi di ricezione, gli errori e le differenze inventariali.
Vantaggi dell'RFID
La nostra Esperienza nel FMCG & Food
Murata ID Solutions consente a player importanti del settore FMCG di tracciare le unità di spedizione con RFID, ottimizzando i processi in entrata/uscita nei loro centri di distribuzione in combinazione con i DESADV, e riducendo i tempi di ricezione del 50%. Le nostre soluzioni RFID consentono inoltre di gestire la merce secondo i criteri FEFO (first expiring, first out).
Grazie a informazioni e avvisi in tempo reale, RFID consente di monitorare automaticamente la temperatura in tutte le fasi della filiera. Importanti aziende 3PL utilizzano le nostre soluzioni RFID per la gestione della catena del freddo. In collaborazione con l'RFID Lab dell'Università di Parma, abbiamo sviluppato una dashboard di BI molto sofisticata con allarmi in caso di rottura della catena del freddo.
La nostra app "Genuine", un'app di autenticazione, sfrutta i dati RFID per controllare e contrastare efficacemente i mercati grigi. Consente inoltre al consumatore di verificare autonomamente l'autenticità dei prodotti.
Healthcare & Farmaceutico
L'RFID aiuta gli ospedali e le aziende farmaceutiche a migliorare i servizi, ridurre i costi, aumentare le vendite ed eliminare i rischi sanitari.
La tecnologia offre un sistema semplice da usare ed efficiente per il monitoraggio e la gestione di asset, pazienti, dipendenti, dispositivi medici, prodotti farmaceutici e molto altro. Previene la perdita, consente una rapida identificazione e localizzazione, migliora la sicurezza e massimizza l'efficienza e la risposta alle emergenze. La tecnologia consente anche modelli collaborativi come vendor managed inventory.
Nell'industria farmaceutica l'RFID è particolarmente utile per la visibilità e la tracciabilità end-to-end della supply chain e per combattere il mercato grigio e nero.
Vantaggi dell'RFID
Nostra esperienza nel healthcare & farmaceutico
Un importante gruppo farmaceutico ha implementato le nostre soluzioni RFID per il monitoraggio dei prodotti, il vendor manged inventory e il riassortimento continuo. Grazie alla visibilità generata dall'RFID, l'azienda può monitorare con precisione la situazione di magazzino del cliente e rifornire solo quando necessario, riducendo così livelli e costi delle giacenze.
La nostra soluzione RFID è stata implementata anche da una casa farmaceutica per ottenere visibilità in tempo reale dell'intera supply chain. Grazie all'RFID ogni scatola di prodotto farmaceutico viene tracciata lungo l'intera filiera aumentando la visibilità, il livello di servizio, il tasso di produttività e l'accuratezza della logistica.
Altre aziende farmaceutiche implementano le nostre soluzioni per gestire al meglio la catena del freddo dei loro prodotti.
Logistica & Trasporti
La visibilità in tempo reale delle merci migliora l'efficienza dell'intera supply chain. Indipendentemente dal settore, applicare un tag RFID su ogni scatola, pallet o unità di spedizione offre molteplici opportunità nei centri di distribuzione e durante il trasporto. Il monitoraggio in tempo reale e la trasparenza completa aiutano a risparmiare tempo prezioso e costi operativi.
Nel centro di distribuzione, l'RFID consente l'ottimizzazione dei flussi in entrata/uscita, l'accuratezza dell'inventario, la gestione FEFO (first-expired, first-out) anziché FIFO (first-in, first-out), accuratezza dell'imballaggio e riduzione delle perdite.
Durante il trasporto RFID consente di ridurre del 50% i tempi di carico/scarico, ottimizzare il metodo LIFO (last-in, first-out) e ridurre le perdite.
Vantaggi dell'RFID
La nostra esperienza nella Logistica & Trasporti
Con competenze distintive nel operations management, nella logistica e nella gestione della Supply Chain, le nostre soluzioni RFID aiutano aziende in tutto il mondo a ottimizzare i loro processi di distribuzione e logistica.
Le nostre soluzioni consentono ai principali produttori e rivenditori di ottenere visibilità in tempo reale della Supply Chain ottimizzando i livelli di inventario, la produttività e l'accuratezza della logistica.
Aziende 3PL utilizzano le nostre soluzioni RFID anche per la gestione della catena del freddo e per l'asset tracking. Le applicazioni in grado di generare un ritorno dell'investimento immediato sono di fatto quelle di asset management. Con la tecnlogia RFID si identificano e si tracciano puntualmente asset a ricircolo quali pallet, bin, cassette, roll, eliminando perdite, smarrimenti e contestazioni, azzerando le differenze inventariali a fine anno.
Manifattura
L'industria 4.0 - la 4a rivoluzione industriale - è l'automazione e la digitalizzazione della produzione. Grazie a tecnologie, come IoT e RFID, oggetti e macchine diventano intelligenti e capaci di comunicare tra loro senza interferenze umane.
La tecnologia RFID collega componenti, processi e macchine fornendo l'identificazione automatizzata degli oggetti e informazioni in tempo reale sull'intero ciclo produttivo. Eventuali irregolarità, errori o battute d'arresto nella produzione possono essere immediatamente individuate migliorando la velocità di produzione, l'efficienza e la sicurezza.
Le informazioni sui lavori in corso di un lotto possono essere disponibili in tempo reale e a livello del singolo item.
Vantaggi dell'RFID
La nostra Esperienza nel Manifatturiero
Le nostre soluzioni RFID sono implementate in produzione da diverse aziende per ottimizzare il flusso di lavoro, tracciare ogni componente e avere visibilità in tempo reale dell'intero ciclo di produzione.
Grazie all'RFID il produttore può avere informazioni accurate e in tempo reale sull'andamento della produzione e ricevere avvisi sulla dashboard di BI in caso di errori o irregolarità.
Siamo stati pionieri anche nello sviluppo di applicazioni di manufacturing 4.0. Un prodotto taggato con un'etichetta RFID comunica autonomamente con una macchina 4.0, abilitata per la lettura RFID. La macchina imposta le sue operazioni in base alle informazioni trasferite dal tag sul prodotto e riesce in questo modo a verificare che il pordotto sia originale, sicuro, e a processare il prodotto in modo automatico.
Automobilistico
L'industria automobilistica si sta avvicinando all'RFID con gli stessi obiettivi dell'industria manifatturiera. In media più di 15 tag RFID sono presenti nei componenti di un'auto per tracciare la loro provenienza e gestire il processo di assemblaggio.
La tecnologia offre numerosi vantaggi per l'industria automobilistica, come l'automazione dei flussi inbound/outbound e delle fasi di produzione e avanzamento.
Fondamentale per l'industria automobilistica è l'automazione del tracciamento dei singoli componenti quando entrano in linea di produzione e successivamente la possibilità di collegarli all'auto assemblata ai fini della tracciabilità. In questo modo, eventuali richiami possono essere selettivi e ridotti solo alle reali esigenze.
Vantaggi dell'RFID
La nostra Esperienza nell'Automobilistico
Conoscere l'esatta posizione di ogni singolo componente in assemblaggio consente al produttore di tracciare e identificare, in qualsiasi momento, eventuali componenti danneggiati o pericolosi. Ciò aumenta il livello di sicurezza in modo esponenziale e semplifica radicalmente i processi di identificazione e tracciamento.
Proprio per questi motivi, Murata ID Solutions ha progettato un sistema RFID per un fornitore leader nel settore automobilistico. Grazie all'RFID, può essere sicuro al 100% che solo i prodotti verificati vengano spediti a valle e che si qualifichino per i livelli di sicurezza richiesti dai loro clienti.