Cos'è la tecnologia RFID? Una tecnologia di identificazione innovativa
L'RFID (Radio Frequency IDentification) è una tecnologia di identificazione che consente di tracciare massivamente e in modo completamente automatico prodotti, beni, persone, animali e altro ancora.
È uno strumento innovativo per identificare in modo univoco, monitorare, tracciare, e analizzare i flussi di prodotti o asset in ogni fase della Supply Chain. Grazie allla lettura in modalità wireless dei dati codificati all'interno dei tag RFID, diventa possibile monitorare da remoto il flusso di merci e ottenere informazioni preziose sullo stato, sull'inventario e sulle condizioni degli articoli.
L'RFID è la tecnologia di base dell'IoT
L'RFID è una parte fondamentale dell'IoT e gioca un ruolo cruciale nel suo sviluppo futuro caratterizzato da una crescita esponenziale.
Ogni anno più di 35 miliardi di oggetti diventano connessi grazie ad un tag RFID, aprendo la strada all'Internet of Things ed ad un mondo smart e connesso.
Come funziona? I componenti di un sistema RFID
Un sistema RFID si basa su tre componenti principali: tag RFID, lettori/scrittori e software (middleware e dashboard).
Il tag RFID è composto da un microchip e un'antenna. Il tag può essere attaccato a singoli prodotti, colli, unità di spedizione, asset a ricircolo ecc.
I lettori/scrittori forniscono energia ai tag. Qualsiasi tag nel campo di lettura del lettore viene automaticamente alimentato e invia automaticamente informazioni, come ad esempio il suo seriale, al dispositivo.
Tutti questi dati vengono poi raccolti dal software RFID (middleware) che aggrega i dati e si occupa dell'integrazione del software con qualsiasi ERP.
Quali sono i vantaggi? RFID versus codici a barre
A differenza dei codici a barre e di qualsiasi altra tecnologia di identificazione automatica, i tag RFID sono contraddistinti da un seriale univoco e non clonabile e possono essere scansionati automaticamente, simultaneamente e senza che il tag debba essere visibile.
Se sfruttati al massimo delle loro potenzialità, l'identificazione e il monitoraggio RFID possono rivoluzionare il modo in cui le aziende operano attraverso il monitoraggio remoto istantaneo, l'inventario rapido e gli aggiornamenti di sicurezza in tempo reale.
Caratteristiche principali della tecnologia RFID
-
- Identificazione univoca
-
A differenza dei codici a barre e di qualsiasi altra tecnologia di identificazione automatica, i tag RFID sono contraddistinti da un seriale univoco e non clonabile che consente la verifica dell'autenticità del prodotto / asset. Applicare un tag RFID a un articolo significa assegnare un'identità digitale univoca a quello specifico articolo.
-
- Lettura in tempo reale, automatica e massiva
-
La tecnologia RFID ovvia alla necessità di scansionare gli articolo uno ad uno per leggere i dati. Numerosi tag RFID possono essere letti automaticamente e contemporaneamente con un'accuratezza molto elevata, il che riduce notevolmente il tempo necessario per eseguire l'inventario, durante i processi in entrata / in uscita, ecc.
-
- Lettura senza "line of sight"
-
I tag RFID possono essere letti simultaneamente a centinaia e senza essere visibili, il che significa che i tag possono essere scansionati anche se posizionati all'interno di scatole chiuse o in luoghi di difficile accesso. Ciò consente di tracciare i singoli asset con elevata precisione lungo tutta la catena di approvvigionamento.
A cosa serve l'RFID? L'RFID rivoluziona il business
Le aziende del settore Retail sono state tra le prime ad adottare la tecnologia RFID, ma da allora, diversi settori hanno scoperto i modi in cui l'RFID può portare benefici alla loro attività.
Murata ID Solutions ha lavorato con realtà provenienti da una vasta gamma di settori, tra cui fashion, healthcare, retail, farmaceutico, industriale, manifatturiero e logistico.
L'RFID ha un elenco di casi d'uso in continua crescita, molti dei quali hanno rivoluzionato i processi industriali e logistici, dalla produzione al punto vendita lungo l'intera supply chain.
Elenco dei Casi d'uso
- Industria 4.0
- Retail
- Distribuzione & Logistica
- Accuratezza dell'Inventario
- Asset tracking
- Visual Merchandising
- Gestione della supply chain
- Riassortimento
- Gestione della catena del freddo
- Customer Experience
- Track & Trace and regulatory compliance
- Customer relationship management
- Brand protection
- Antitaccheggio
- Anticounterfeiting & grey market
- Vendita omnicanale
Domande Frequenti
- Quanti tipi di tag RFID esistono?
-
Esiste una vasta gamma di tag RFID, dalle etichette adesive, alle etichette a bandiera, ai cartellini prezzo, alle etichette RFID antimanomissione, agli hard tag o ai tag speciali sviluppati per applicazioni particolarmente impegnative. Ogni tag è caratterizzato da caratteristiche specifiche (materiali, dimensioni ecc) adatte a casi d'uso diversi. La selezione dei tag deve sempre essere determinata dall'utilizzo e dall'applicazione.
- Quali sono le bande di frequenza normalmente utilizzate per la tecnologia RFID?
-
I tag RFID trasmettono i dati grazie a quattro diverse bande di frequenza: banda LF (Low Frequency), banda HF (High Frequency), banda UHF (Ultra High-Frequency) e banda a microonde. La scelta di una frequenza rispetto all'altra dipende dal caso d'uso.Please flick and have a look.
Communication band LF HF/NFC UHF Microwave Frequency to 135KHz 13.56MHz 860 to 960MHz 2.45GHz Communication method Magnetic field communication Magnetic field communication Electronic field communication Electronic field communication Communication range to 10cm to 10cm to several m to 3m Directionality Wide Wide Medium Narrow Effect of metal Medium Large Large Large Effective of water Small Small Medium Large Application examples Keyless entry Public type IC card, security control Stock control, asset management, etc - UHF oppure NFC, quale scegliere?
-
La scelta tra NFC e UHF dipende dall'utilizzo e dall'applicazione. Un tag NFC (Near Field Communication) richiede una lettura ravvicinata (campo di lettura fino a 10 cm) mentre i tag UHF hanno un raggio di lettura fino a 15 metri. I tag NFC sono consigliati nei casi in cui è richiesto un rapido scambio di informazioni digitalizzate e dove è possibile avere il tag e il lettore nelle vicinanze, come ad esempio nei pagamenti mobili con smartphone o per l'autenticazione degli accessi per porte o uffici ecc. I tag UHF, invece, consentono letture massive di ampio raggio, utili per inventari rapidi, per il monitoraggio e la tracciabilità di più elementi contemporaneamente, ecc.
- I tag RFID contengono batterie?
-
I tag possono essere attivi o passivi: i tag RFID attivi possiedono una propria fonte di alimentazione (in genere batterie che durano tra 2-5 anni), mentre i tag RFID passivi non hanno batteria. I tag passivi si attivano grazie alle onde elettromagnetiche del lettore. Essendo senza batterie, i tag passivi sono molto più piccoli e possono essere utilizzati in modo semi-permanente.
- Da quale distanza è possibile leggere i tag RFID?
-
La distanza di lettura dei tag RFID dipende dalla tipologia dei tag (se attivo, passivo) e dal design dell'antenna e del chip. Il raggio di lettura dei tag RFID attivi è fino a 150 metri, mentre il campo di lettura dei tag UHF normalmente è fino a 15 metri. Il tipo di lettore RFID, la potenza impostata sul lettore, il tipo di antenna, le interferenze circostanti ecc. hanno anche un impatto sulla distanza di lettura.
- La tecnologia RFID esclude l'uso di codici a barre?
-
Assolutamente no. RFID e codici a barre non sono in opposizione e non si escludono. Al contrario, è possibile combinare e implementare entrambi, ad esempio stampando un codice a barre sul tag RFID.