設定方法
-
ユーザ情報の登録をすることで以下の機能が使えます。また、登録情報の変更もこちらで行います。
- 見える化画面のトップ画面に天気予報を表示
- 気象警報連動機能(※自立運転中は除きます)
- 自動運転コース(AUTO)
- 電気料金、経済効果の表示
-
エラー情報や電力情報をご指定の受信先に設定します。
-
運転コースや充放電時間帯の設定・変更が可能です。
-
自立運転時の自動運転・手動運転を設定します。
ユーザ情報登録(気象警報連動機能、自動運転コース)
※屋内用リモコンをインターネットに接続した状態で設定する必要があります。
表示端末で 見える化画面を表示して、「設定」を押してください。
メニューより「リモコン」を選択してください。
「リモコン」を選択後に、「基本設定」を押してください。
※見える化画面のトップにある「ユーザ情報を設定」からでも表示できます。

ページ内にあるユーザ情報の「設定」を押してください。

以下のような確認ページが表示されます。
説明内容をご確認頂き「同意して利用する」を選択してください。

「同意して利用する」を押すと以下のような「ユーザ情報登録」画面へ移動します。

登録に必要な次の情報を入力して、「登録」を押してください。
- 郵便番号
- 現在契約している電気事業者名(電力会社名)
- 現在契約している電気料金プラン
- 現在契約している電気容量(kVA)
※アンペア(A)表記の場合は、kVAにして入力してください。例:60A⇒6kVA - 売電単価(太陽光発電の余剰電力の売電単価)
「ユーザ登録が完了しました」を確認後、「ユーザ情報登録」画面を閉じてください。
「登録」完了後に、見える化画面内のユーザ情報「読込」を押してください。更新日時が表示されます。

トップ画面へ戻って登録した情報が正しく反映されていることを確認してください。
(ページ上段のENERGY MONITORを押すとトップ画面へ戻れます。)
以上の設定が完了すると、自動運転コース(AUTO)の設定が可能になります。
設定方法は、運転コースの設定方法および詳細設定を参照ください。
異常/実績情報の
メール受信先の設定
設定画面の「リモコン」メニューの「メール設定」を押してください。

項目を「有効」に設定しておくことで、以下の情報が登録されているメールアドレスに通知されます。
※「有効」に設定すると、以下の日時で通知されます。
- 実績積算メール配信 毎日:前日の電力情報については翌日の10時頃
- 実績積算メール配信 毎月:先月の電力情報については翌月1日の10時頃
エラー情報や電力情報の受信先の追加・変更・削除を行えます。
メールアドレスは最大10件登録可能です。
入力が完了したら「更新」を押してください。「更新されました」のメッセージが出たらメール設定完了です。
運転コースの設定方法
および詳細設定
設定画面の「PCS1」メニューの「基本設定」を押してください。

<コース設定>
運転するコースの設定・変更を行います。
- 自動運転コース【AUTO】
- 夜間充電優先コース【ECO】
- 自家消費優先コース【GREEN】
- 備蓄優先コース【STORE】
※4つの運転コースの詳細は、こちらをご確認ください。
<コース詳細設定>
コースを選択すると自動入力されます。必要に応じてお客様ご自身で設定をご変更ください。
- 1)充電開始/終了時間(時/分)
- 設定された時間帯で、商用系統(電源)から蓄電池へ充電を行います。
夜間などの安い電気料金時間帯に充電時間を設定することで電気料金の削減に繋がります。
- 2)放電開始/終了時間(時/分)
- 設定された時間帯で、蓄電池から放電、および太陽電池から蓄電池へ充電を行います。
- 3)放電終止SOC(%)
- 蓄電池から電力の供給(放電)を停止する残量を設定できます。
反映させる場合は「更新」を押します。
「更新されました」のメッセージが出たら完了です。
※充電・放電時間については、お客様ご自身で設定していただけます。
自立運転の自動/
手動切替設定
設定画面の「PCS1」メニューの「PCS設定」を押してください。
※2台設置の場合は、「PCS2」も同様に作業を実施ください。
自立運転自動切替の「自動/手動」を選択してください。
※ご購入時は、「手動」に設定されています。
反映させる場合は「更新」を押します。
「更新されました」のメッセージが出たら設定完了です。