よくあるご質問-使い方に関して-
-
Q登録地点の何m手前で声かけ(アラート)が発報しますか?A
GPSの位置情報を元に声かけ(アラート)を発報しております。GPSの特性上、ご利用環境によっては、測位に誤差が発生し、声かけ(アラート)の発報のタイミングにズレが発生する可能性がございます。
弊社評価結果としては、下記となります。- 住宅街
80%:登録地点手前0m~10mの間に発報
20%:登録地点通過後に発報 - 見通しのいい場所
100%:登録地点手前0m~10mの間に発報
- 住宅街
「使い方に関して」カテゴリの質問一覧はこちら
- Q取扱説明書はありますか?
- Qアプリのインストールはどこでできますか?
- Qスマートフォンを機種変更した際の手順を教えてください。
- Q管理者を変更する方法は?
- Q何台まで端末を登録できますか?
- Q停止有無のデータは正確ですか?
- Q登録地点の何m手前で声かけ(アラート)が発報しますか?
- Qデータはどれくらい保存可能ですか?
- Q端末を廃棄する場合の手順を教えてください。
- Q端末のお手入れ方法を教えてください。
- Q充電時間を教えてください。
- Q音量は変更できますか?
- Q位置情報の測位精度はどのくらいですか?
- Qデータを見れる人を追加する方法を教えてください。
- Q複数人で端末のデータを確認できますか?
- QLEDの点灯パターンを教えてください。
- Q授業中に音が鳴らないか心配です。
- Q問い合わせ方法を教えてください。
- Q機内モードに変更する方法を教えてください。
- Q端末の電源をオフにできますか?
- Q飛行機や病院等の電子機器の使用を制限しているときはどうすればいいですか?
- QUSBプラグにゴミが付着している場合、どうすればいいですか?