保証に関するご質問
- 保証期間は何年でしょうか?
- 住宅に設置する場合、保証期間は15年となります。保証申込が必須です。
非住宅に設置する際は、事前にお問い合わせをお願いいたします。 - どこで保証申込できますか?
- 保証登録
より、施工店・販売店からお申し込みください。
- 保証書や取扱説明書は、いつ頃届きますか?
-
- <保証書>
保証申請の受理後、約1か月程度で送付いたします。 - <取扱説明書>
取扱説明書よりダウンロードしてください。
- <保証書>
- 塩害地域の場合、保証は適用されますか?
-
塩害地域は「保証対象外」です。
設置可能になる目安は、海水の直接かからない場所および海岸から500m以上離れている屋外での設置になります。 - 住宅用以外の使用でも保証されますか?
-
当社営業担当または「お問い合わせページ」よりお問い合わせください。
必要な情報をご提示いただいた上で、保証対象の可否を判断させていただきます。
製品情報
All-in-One蓄電池システム、
HVDC蓄電池ユニットの
特長や製品仕様、保証等を紹介いたします。
HVDC蓄電池ユニットの
特長や製品仕様、保証等を紹介いたします。