見える化画面に
関するご質問
- 見える化画面とは何でしょうか?
- 発電量、経済効果、製品の運転状況などの情報を、お客様の表示端末(スマートフォンやパソコンなど)のWebブラウザを介して確認と設定ができる機能です。
- 見える化画面にアクセスするためには、特別なアプリをダウンロードする必要がありますか?
- 特別なアプリは必要ありません。お客様のスマートフォンやパソコンなどにインストールされている、Google ChromeやSafariのアドレスバーに、IPアドレスを入力することでご確認いただけます。
- 見える化画面のIPアドレスの確認方法を教えてください。
-
iPhoneをご利用のお客様は、アドレスバーに「enemo01.local」とご入力いただくことで見える化画面へアクセス可能です。
リモコンからは、以下の手順でご確認ください。- リモコンのメニューボタンを長押して、サブボタンを表示させてください。
- 「設定」を押すと「CourS」表示されます。「系統(▽)」を押すと「Info」表示されます。
- 「Info」表示中に「電池(〇)」を押してください。
- 「Url」表示されるので、もう一度「電池(〇)」を押してください。現在のIPアドレスがスクロール表示されます。
- 確認を終えてメモなど取れましたら、「設定」を2回押してトップ画面まで戻ってください。
- IPアドレスを入力しましたが、ログイン画面が表示されません。対応方法を教えてください。
-
リモコン右上にある通信状態を示すLEDをご確認ください。
- <通信状態を示すLEDが消えている場合>
表示されるIPアドレスが、「192.168.77.210」の場合、リモコンがインターネットに接続されていません。インターネットに接続をご希望の場合は、通信設定をご参照ください。 それ以外のIPアドレスの場合、ルータとの電波強度が弱いことが考えられるため、中継器やメッシュWi-Fi導入のご検討をお願いします。 -
<通信状態を示すLEDが点滅している場合>
ルータとのネットワーク強度が弱い可能性が高いです。リモコンやルータの位置の調整、中継器やメッシュWi-Fi導入のご検討をお願いします。 - <通信状態を示すLEDが点灯している場合>
表示端末とリモコンが同じルータ(ネットワーク)に接続されているかご確認ください。
- <通信状態を示すLEDが消えている場合>
- 見える化画面のログインID/パスワードはどこで確認できますか?
- 見える化画面が見れなくなりました。解決方法を教えてください。
-
見える化画面が見えなくなるケースとして下記の原因が考えられるため、ご確認・ご対応ください。
<確認・対応方法>
- 画面の更新を行う。それでも解消されない場合は、ブラウザに応じたスーパーリロードを実施する。
- リモコンに表示されるIPアドレスを確認し、最新のIPアドレスで見える化画面にログインする。
- 電波が弱い場合は、リモコン・ルーターの位置の調整、中継器の設置、LANケーブルでつなぐなどを行う。
- 見える化画面で設定すべき項目を教えてください。
-
- ユーザ情報登録
- メール受信設定
- 運転コース設定
- 自立運転の設定
- 見える化画面から、運転コースは変更可能ですか?
- ご自宅のルータの電波の届くところであればコース変更設定可能です。
インターネットに接続している場合でも、インターネット経由の遠隔では見える化画面に接続できないため、設定変更できません。 - 外出先で見える化画面にアクセスすることは可能ですか?
- ご利用のルータを介して、電力画面の表示を行っているため、外出先ではご利用できません。ご自宅のルータの電波の届くところでご確認ください。
メールアドレスをご登録いただくことで、日ごとの電力状況をメールで送信することは可能です。 - 見える化画面に表示される日時が正しくありません。修正方法を教えてください。
- 見える化画面の右上の「設定」⇒「初期設定」⇒「時刻設定」を押してください。手動入力または自動設定「時刻取得」より、現在時刻の設定が可能です。更新されると、「設定を更新しました」と表示されます。
- 見える化画面に機能提供期間を満了しました。と表示されました。どうすればよいのでしょうか?
-
以下4つの機能は、サービス終了日(ユーザー情報登録日から15年経過した日または2041年9月30日のうちいずれか早く到来する日)を過ぎると利用できなくなります。
- 見える化画面のトップ画面に天気予報を表示
- 気象警報連動機能(※自立運転中は除きます)
- 電気料金、経済効果の表示
- 自動運転コース(AUTO)
夜間充電優先コース(ECO)、自家消費優先コース(GREEN)、備蓄優先コース(STORE)の利用はできますので、自動運転コース(AUTO)以外のコース設定で機器をご利用ください。
製品情報
All-in-One蓄電池システム、
HVDC蓄電池ユニットの
特長や製品仕様、保証等を紹介いたします。
HVDC蓄電池ユニットの
特長や製品仕様、保証等を紹介いたします。