エラー表示が
出ている場合
- 「警告解除」上側の赤色LEDが点滅しています。対応方法を教えてください。
- 本製品にエラーが発生しています。
「警告解除」ボタンを押すと「Error」と表示されますので、その後、太陽ボタンまたは系統ボタンを押して、発生しているエラーコードをご確認ください。 - リモコンに「L1」~「L7」が表示されています。エラー内容と対応方法を教えてください。
- リモコンに表示される「L1」~「L7」は、エラーではございません。機器の過度な温度上昇を防止するため、出力を制御している際に表示されます。
改善後に自動で消えますので、対応いただく必要はございません。 - 「G1.***」「G2.***」が表示されています。解除方法を教えてください。
-
系統の一時的な異常が発生しましたが、本製品の異常ではありません。系統の異常が正常に戻ると約300秒間の待機時間の後、自動的に運転を再開します。
詳しくは、取扱説明書をご確認ください。 - 「N1.***」「N2.***」が表示されています。解除方法を教えてください。
-
製品の異常ではありません。一部機能の制限をしている状態です。制限がなくなれば解消されます。
「警告解除」ボタンを押した時、発生していれば確認できますが、解除はできません。
詳しくは、取扱説明書をご確認ください。 - 「A0.***」「A1.***」「A2.***」が表示されています。解除方法を教えてください。
-
お知らせまたは一時的に軽微な異常が発生しています。自然に解消されます。
本エラーコードは、サブボタン表示中のみ「警告解除」ボタンの上に赤点滅表示されます。
※サブボタンを非表示中は、赤点滅は見えません。
詳しくは、取扱説明書をご確認ください。 - 「E0.***」「E1.***」「E2.***」が表示されています。解除方法を教えてください。
-
一時的な異常を検知して本製品の運転が止まっています。
詳しくは、取扱説明書をご確認ください。 取扱説明書のエラーコード一覧表の内容を参考にして、エラーコードを解除させたのち、「運転/停止」ボタンを押して運転を開始させてください。
また、一時的な軽微な異常を検知して、本製品が停止している場合がありますので、エラーコードの解除及び運転の再開をお願い致します。
繰返し同じエラーコードが表示される場合や解消されない場合は、お買上げの販売店または施工店へお問合せください。 - 「F1.***」「F2.***」、「H1.***」「H2.***」が表示されています。解除方法を教えてください。
- メンテナンスやサービスマンによる修理が必要になります。
お買上げの販売店または施工店へお問合せください。
製品情報
All-in-One蓄電池システム、
HVDC蓄電池ユニットの
特長や製品仕様、保証等を紹介いたします。
HVDC蓄電池ユニットの
特長や製品仕様、保証等を紹介いたします。