設置・施工に関する
ご質問
- 出荷証明書の発行手続きを教えてください。
- 保証書の発行申請の際に、出荷証明書の必要欄に☑をお願いします。
保証申請は月末締めになり、最短で翌20日以降に出荷証明書を発送いたします。
※早急な対応が必要な場合は、お問い合わせページよりご相談ください。 - 屋内・屋外ともに設置可能ですか?
- 可能です。
ただし、屋内設置の場合、追加部材・屋内設置用取付けキットが必要となります。蓄電池システム専用の屋内設置用取付けキットについては、お問い合わせページよりご相談ください - 架台上に設置することは可能ですか?
- 設置可能です。積雪や水没などを防ぐことができます。
蓄電池システム専用の架台については、お問い合わせページよりご相談ください。 - ベランダなどの高所に設置しても問題ないでしょうか?
- 問題ございません。自然空冷なので、前後左右のスペースを少し取っていただく必要はありますが、場所さえあれば設置は可能です。
ただし、直射日光が常時あたるような環境への設置は避けてください。十分に強度のあることをご確認いただき、転倒しないように設計・設置してください。 - 屋内用リモコンはどこに設置すれば良いですか?
- ルータとの距離なども考慮し、施工説明書の指示に従い、お客様とご相談の上、設置場所を決定してください。
非防水性のため、湿度の高い場所や水の掛かるおそれのある場所はお控えください。 - 太陽電池を並列させる場合、同じ枚数にする必要がありますか?
- ストリングごとにMPPT機能がついているため、回路ごとに枚数を合わせる必要はありません。
- 既設の太陽電池と接続する際の注意点は何でしょうか?
- 太陽電池の仕様やストリング構成をご確認ください。確認後、販売店・施工店にて、接続可否のご判断をお願いします。
また経年の太陽光発電システムの移設・繋ぎ変えの際は、太陽電池の絶縁測定などを確実に行ってください。 - リモコン用ケーブル(MPR0005)が15mでは届かない場合どうすればよいですか?
- 30mのケーブル(MPR0010)を用意していますので、そちらをご利用ください。
なお、リモコン用ケーブルの延長については、原則禁止としており、当社で保証できかねます。ご検討の場合は、一度当社営業担当へご連絡ください。延長加工不備によって製品故障した場合は、有償にて再度購入いただくことになりますので、ご了承ください。 - CTケーブル(MPR0006)が15mでは届かない場合どうすればよいですか?
- 最大30mまで延長可能です。CT用ケーブル(MPR0006)を2本用意して、各端を切断・圧着してご使用ください。
- 蓄電池ユニットケーブル(MPR0012)が2mでは届かない場合どうすればよいですか?
- ケーブルの延長はできませんので、2mの範囲内で設置をお願いします。
- 推奨型番以外の分電盤は使用できないのでしょうか?
- 可能です。ただし、手動切替器かつ漏電ブレーカ機能が具備されているものが必要です。
また、推奨品の漏電ブレーカは「2P2E」となります。最終判断は現場にてお願いします。 - 部材追加で全負荷へ変更可能ですか?
- 全負荷への変更はできかねます。
- 設定値(系統連系設定など)の設定方法を教えてください。
-
- <施工中の方>
同梱されている資料の中に、A2判の簡易施工説明書がありますので、そちらをご参照の上、設定をお願いします。 - <簡易施工説明書が手元にない方>
施工者情報システムから、最新の施工説明書をダウンロードいただき、「屋内用リモコンの設定(初期設定・系統連系設定)」をご参照の上、設定をお願いします。
- <施工中の方>
- ブレーカー容量が75Aです。選択肢がないのですがどうすればよいでしょうか?
- 実際のブレーカ容量より一つ小さな値を選択してください。
- 施工ID研修を受講希望です。申込方法を教えてください。
- お問い合わせフォームより、お問い合わせください。施工ID取得希望とお伝えいただければ、研修申し込み案内をいたします。
- 施工者情報システムにログインする際のパスワードを忘れてしまいました。再設定の方法を教えてください。
- 施工者情報システムのログイン画面にあります「パスワードを忘れた方はこちら」より再設定をお願いします。
- 所属会社が変更になりました。施工IDの再取得は必要でしょうか?
- 改めて施工IDを取得いただく必要はございません。
ただし、会社変更に伴う施工ID認定証の再発行および施工者様専用ページ内の登録情報の変更が必要になりますので、下記アドレスまで情報変更希望の旨をご連絡お願いします。
All-in-One蓄電池システム技術相談窓口
- 施工配線図が欲しいのでもらえませんか?
-
- <施工IDをお持ちの方>
施工者情報システムから施工説明書をダウンロード可能です。
-
<施工IDをお持ちでない方>
月1回開催のオンライン型の施工ID研修を受講いただき、テストに合格することで施工IDを発行可能です。詳細は、施工ID研修についてをご確認ください。
※早急に施工配線図が必要な方は、施工ID研修を受講いただくことを条件として、研修申込書受領時に先行して施工説明書をメールにて送付いたします。
- <施工IDをお持ちの方>
製品情報
All-in-One蓄電池システム、
HVDC蓄電池ユニットの
特長や製品仕様、保証等を紹介いたします。
HVDC蓄電池ユニットの
特長や製品仕様、保証等を紹介いたします。