使い方・見方
見える化画面 表示項目
※表示形式は、ご利用の表示端末に応じて異なります。
天気情報
ユーザ情報登録をすることで、天気情報をご確認いただけます。
自動運転コースをご利用の場合、天気に応じて最適なコースへの変更を自動で行うため、より効果的にご利用いただけます。
※インターネットへの常時接続が必須です。
現在の状態
現在の発電電力・系統電力・蓄電電力・これまでの経済効果を表示します。
今日の実績
表示時点でのその日の発電・買電・売電の電力量を表しています。また、電気料金および経済効果も確認可能です。
過去のデータ
過去の実績データを日間・月間・年間単位で確認可能です。また、表示時点までの売電・買電・蓄電池の電池残量・発電自己消費量や経済効果などを表示します。
| 掲載データ | |
|---|---|
| 日間 | 売電量・発電量・電池残量 |
| 月間 | 売電量・発電量・料金(経済効果・電気代・売電収入) |
| 年間 | 売電量・発電量・料金(経済効果・電気代・売電収入) |
確認方法
- 対象範囲を「日間・月間・年間」タブで選択します。
- 対象期間を選択してください。
- タブを切り替えることで、各項目ごとのデータを確認可能です。
- 日間の場合:売電・発電・電池残量
- 月間の場合:売電・発電・料金 ※
- 年間の場合:売電・発電・料金 ※
※「料金」については、「経済効果・電気代・売電収入」を表示
例)2022年12月12日の一日の発電量
※表示する電力量及び各種料金は、機器が計測したデータに基づき表示するため、機器の計測精度に依存します。
あくまで目安であり、正確な値を保証するものではありません。
また、通信不良などが発生した場合、料金表示が不正確となることがあります。
例)2022年8月の1ヶ月間の経済効果
※表示する電力量及び各種料金は、機器が計測したデータに基づき表示するため、機器の計測精度に依存します。
あくまで目安であり、正確な値を保証するものではありません。
また、通信不良などが発生した場合、料金表示が不正確となることがあります。
例)2022年の年間の経済効果
※表示する電力量及び各種料金は、機器が計測したデータに基づき表示するため、機器の計測精度に依存します。
あくまで目安であり、正確な値を保証するものではありません。
また、通信不良などが発生した場合、料金表示が不正確となることがあります。