开发背景
为了使企业能够长期发展,世界各地越来越多的企业认为被称为“ESG”的“环境(Environment)”、“社会(Social)”和“治理(Governance)”这3个视角在经营中很重要。特别是在制造业,为了保护环境和防治大气污染,“废气处理”越来越受到关注。这已成为环境保护的重要举措,不仅要满足法律监管标准,有些企业还从SDGs的角度出发,按照更加严格的标准进行废气处理。
废气处理的烦恼
工厂排放的有害VOC(挥发性有机化合物)会对环境造成破坏,并对周边居民的健康造成危害。作为处理甲苯、二甲苯、乙酸乙酯等VOC的重要手段之一,人们使用的是“RTO(蓄热式废气处理设备)”。通过将废气中的有害物质以800℃以上的高温燃烧使其变得无害。不过,这种燃烧处理方式也存在“燃料成本增加”和“CO2增加”等问题,今后如何解决这个问题成为重要课题。
各部门的烦恼...
-
环境部门想减少废气排放量,
还想减少CO2排放量。 -
制造部门工序的稼动率发生了变化
燃料成本可能会增加。 -
财务部门燃料价格高涨。
想减少燃料消耗。 -
中国工厂负责人法律监管变得更加严格,
想降低废气的分解率。
活性陶瓷的特点
村田制作所开发了可用于废气处理的耐热活性陶瓷材料。该材料已经量产并已被用于中国催化剂制造商F-Tech生产和销售的活性陶瓷中。
耐热性出众,即使燃烧室达到高温也不会劣化
常规催化剂中使用钯和铂等贵金属,但这些贵金属在加热时会劣化。如果使用耐热性出众的陶瓷材料催化剂,即使燃烧室温度超过850℃也不会劣化。因此,即使由于浓度变化而导致温度上升,也能长期安全有效地持续迅速分解废气。
通过在使用的设备上设置活性陶瓷,为节省能源和削减CO2做贡献。
活性陶瓷可以安装到已经设置在工厂并已稼动的RTO(蓄热式废气处理设备)。由此可以将燃烧室内的温度设定得较低,并且改进热回收率,从而降低净化气体的温度。而且,自燃率提高的效果也与其相益得彰,可以削减约50%的燃料消耗。燃料消耗的削减还有助于削减CO2排放量,帮助削减以前难以削减的Scope1(※)温室气体排放量。
※指在与业务活动相关的温室气体排放总量中,公司本身通过化石燃料燃烧等直接排放的温室气体。
一种不需要使用贵金属即可发挥催化剂功能的新型活性陶瓷材料
活性陶瓷不使用任何钯、铂等贵金属材料,因此不受贵金属材料价格波动的影响。此外,陶瓷材料供应稳定,因此可以放心引进活性陶瓷。
活性陶瓷
中国的催化剂制造商F-Tech生产和销售的活性陶瓷采用了村田制作所新开发的具有催化活性的陶瓷材料,是一种具有出众的耐热性和耐久性的催化剂。
欢迎您在任意时间
\索取免费样品・进行能源节省诊断/
工厂实际投入案例
中国商用车轮毂涂装制造商
河南博爱强力车轮制造有限公司(中国河南省)于2021年2月在其工厂的RTO(蓄热式废气处理设备)中引进了活性陶瓷。在确保满足排放标准的同时,将燃烧室的温度从850°C降至700°C运行。在之后的3年多时间里持续稳定运行。此外,通过引进活性陶瓷,他们将每年的燃料消耗减少了53%,取得了显著成果。
无锡村田制作所
在村田制作所集团的无锡村田电子有限公司(中国江苏省),为了满足中国严格的废气排放标准,在870°C的温度下运行了RTO(再生式废气处理设备)。2021年5月,他们引进了活性陶瓷,在满足废气标准的同时将设定温度改成了750°C。由此将每年的燃料消耗削减了39%,之后也一直在持续稳定地稼动。
村田制作所日本国内工厂
在村田制作所集团的日本国内工厂中,野洲事业所和出云村田制作所这两个据点的总计3个RTO(蓄热式废气处理设备)中引进了活性陶瓷。通过降低燃烧室内的温度均大幅削减了CO2排放量,为削减来自燃料的GHG(温室气体)做出了贡献。
-
燃料削减53%
每年减排70吨-CO2- 野洲事业所 A
- 设备: 双塔式RTO
- 设定温度: 800℃⇒700℃
- 设置时期: 2023年2月起(持续使用中)
-
燃料削减32%
每年减排35吨-CO2- 野洲事业所 B
- 设备: 双塔式RTO
- 设定温度: 800℃⇒700℃
- 设置时期: 2023年7月起(持续使用中)
-
验证中- 出云村田制作所
- 设置: 双塔式RTO
- 设定温度: 830℃⇒
- 设置时期: 2023年12月起(持续使用中)
关于活性陶瓷的制造和销售
F-Tech(上海斐腾科技公司)制造和销售的活性陶瓷使用了村田制作所开发的耐热活性陶瓷材料。F-Tech是一家集新材料研发、生产、销售和售后服务于一体的催化剂企业,在江苏省南通拥有生产据点,在中国拥有3,000件的引进实绩。
村田制作所为在日本国内引进活性陶瓷提供周全支持。