muRata INNOVATOR IN ELECTRONICS

無線センシングソリューション

製造業DX 無線センサ活用ガイド

無線センシングソリューションFAQ

よくあるご質問(FAQ)

無線センシングソリューションを評価するのに最低限購入が必要なアイテムは何ですか?
任意のセンサ1台とゲートウェイ1台を購入いただければ評価が開始できます。
※導入には別途PC(OSはWindows 7またはWindows 10以上)が1台必要です。
お見積り・費用等につきましてはお問い合わせください。
月額使用料は掛かりますか?
不要です。必要費用は任意のセンサとゲートウェイの購入費用のみです。
外部インターネットへの接続は必要ですか?
不要です。収集したセンサデータは基本的にPCやゲートウェイ内部などのローカル環境に保存されます。外部接続が必要な場合は、別途ご提案も可能です。
アプリケーションソフトのライセンス料はかかりますか?
評価用サンプルご購入時に、グラフ化、マップ表示、警報設定等の機能を持つWindows用アプリケーションを無償提供しております。ライセンス費用はかかりません。
アプリケーションソフトにはどのような機能がありますか?
基本機能としては異常検知機能、傾向分析機能、データ出力機能があります。
機能の詳細については以下よりご確認ください。
自社でシステムやアプリケーションソフトを作成したいのですが、データフォーマット仕様を開示できますか?
可能です。詳細はお問い合わせください。
電池交換はサポートしてもらえますか?
マニュアルに沿ってお客様で電池交換をお願いします。
導入する事でどのような効果が期待できますか?
設備異常の早期発見による点検作業の効率化や、生産性の向上、省エネ等に寄与した事例があります。
以下のページよりご覧ください。
購入したらすぐに使えますか?
数ステップのセットアップでご使用いただけます。
複数種類のセンサを同時に使用することはできますか?
はい。掲載しているセンサであれば、どれでも同じゲートウェイでデータを受信できます。
1つのゲートウェイで何台のセンサが繋がりますか?
ネットワーク構成や無線送信間隔設定によって変化します。中継機なし、15分に1回の無線送信を行った場合、約500台のセンサを接続できます。
ゲートウェイと他社PLCの接続は可能ですか?
可能です。詳細はお問い合わせください。
海外で使用できますか?
国ごとに電波法認証の取得が必要です。一部の国には既に対応しており、対応国を順次増やしています。詳細はお問い合わせください。

無線センシングソリューション
関連記事

無線センシングソリューション記事一覧へ