更新信息
更新 2022/5/31
村田为其采用5片封条包装的纽扣锂电池推出儿童安全包装
村田制作所正在将所有采用5片封条包装的纽扣锂电池过渡到儿童安全包装,其中包括畅销的CR2016、CR2025和CR2032尺寸电池.
仍然可以从5片封条包装中轻松地拆离每个纽扣电池.
每个纽扣电池都完全封装在塑料中,取代了以前容易打开的穿孔包装. 现在每个胶囊都需要一把剪刀才能打开. 纽扣电池和包装上还标有“远离儿童”的标志.
尽管许多报告的纽扣电池吞咽与成年人吞咽助听器电池有关,但最令人担忧的是涉及儿童的案. 儿童尤其容易吞咽纽扣锂电池. 如果吞下锂电池后在2小时内不进行处理,就会造成严重的烧伤伤害,在某些情况下甚至会有生命危险.
“许多消费电池品牌已经过渡到儿童安全电池包装,可以根据IEC60086-4第5版指南在药店、折扣店和杂货连锁店出售. 然而,维修技术人员通常倾向于使用封条包装,因为它的成本通常低于单独盒式包装. 这种类型的包装可能会成为理想的终端消费者解决方案”,村田微型电池产品经理说. “所有纽扣电池都应该有儿童安全包装,我们相信这一小步改进有助于挽救生命。
产品详情请阅览 此处。
关于村田
村田是一家领先的电子元件、模块和设备制造商。完整的产品范围包括陶瓷电容器、电阻器/热敏电阻、电感器/扼流线圈、时钟元件、蜂鸣器、传感器和EMI静噪滤波器. 虽然本公司以陶瓷电容器制造商而闻名,但也是蓝牙®和Wi-Fi™模块、板载DC-DC转换器的领先企业,并且是标准和定制AC-DC电源的主要制造商.
- 如果想了解有关村田的更多信息,请访问:www.murata.com