村田製作所では、空調設備の最適化や機器の待機電力削減をはじめとして、再エネ・省エネ投資の促進、「カーボンプライシング制度」の導入、省エネ型製造装置の開発など、省エネに関するさまざまな施策に取り組んできました。近年では、センシング/IoT技術を活用したエネルギーマネジメントシステムを導入するなど、徹底した省エネ対策を実施。2020年には「RE100(※)」にも参加し、再エネ利用も含めた「気候変動対策の強化」を推進しています。
※RE100…事業活動で消費するエネルギーを100%再生可能エネルギーで調達することを目標とする国際的なイニシアティブ
建物全体の空間省エネとは
省エネ促進の重要性
京都議定書の締結を境に、個人・企業を問わず省エネに関するさまざまな対策が行われるようになりました。2022年には、省エネ法改正で「電気の需要の最適化」が求められるようになり、また、昨今注目されている企業のファシリティマネジメント(※)においては、省エネは避けては通れない課題です。さらに、世界情勢のさまざまな要因による電気代の高騰などが、省エネ意識や対策に拍車をかける結果となっています。
※ファシリティマネジメント…企業・団体などがもつ建物や設備(ファシリティ)について、その価値を最大化するために適切な企画、管理、活用を行う経営活動
- エネルギーコスト削減に取り組みたい
- 温室効果ガス排出量削減(CO2排出量削減)に取り組みたい
- エネルギー使用量を可視化した後のアクションに取り組みたい
- 空調制御の省人化に取り組みたい
これらの課題解決を、
村田製作所の 「空間省エネ」 がお手伝いいたします
空間省エネ(空調省エネルギーシステム)の特徴
空間省エネは、設置したセンサデータをコンピュータが解析し空調設備を適切に制御します。
室内環境を把握、予測し、省エネと快適性の両立を実現します。取得したデータはクラウドに保存し、使用電力量、削減電力量を可視化します。
建物の省エネとエネルギーの可視化を実現
金津村田製作所に導入されている空間省エネは、パッケージエアコン、全熱交換機を制御対象とし、屋内外に設置した温湿度センサ、CO2センサの情報を元にコンピュータが制御し省エネを実現しています。
見える化画面の一例です。各系統の消費電力量、削減電力量を可視化します。
過去データの確認、csvデータとしてダウンロードが可能です。
省エネ効果事例
金津村田製作所では、2023年から空間省エネシステムを導入しており、空調電力量の約20%削減を実現しています。
| 検証箇所 | 導入棟 |
|---|---|
| 検証日 | 2025年1月 |
| 運転 | 暖房運転 |
- ※金津村田製作所にてパッケージエアコンを対象に一定条件下により算出しています。
- ※削減効果は建物、気候状況、運転状況により変動します。必ずしも削減効果を保証するものではありません。
空間省エネ
(空調省エネルギーシステム)
の導入について
ヒアリングから導入までトータルにサポートします。
村田製作所の再エネ・省エネ制御
村田製作所では「社会価値と経済価値の好循環を生み出し、豊かな社会の実現に貢献していく」という基本ビジョンのもと、今後も自社技術を利用した「省エネ」や「再エネ利用・活用」ソリューションを開発していきます。そしてこの技術を広く共有して、みなさまとともに持続可能な社会を実現していきたいと考えています。省エネ・再エネの利用や活用に関する技術に関しては、お気軽にお問い合わせください。