村田製作所 muRata INNOVATOR IN ELECTRONICS

統合型再エネ制御ソリューションefinnos

2026.8.5

EMS(エネルギーマネジメントシステム)とは?仕組み・メリット・導入ポイントを
わかりやすく解説

夏場になると、製造業を中心に、多くの事業所で電力使用量が急増し、電気代が大きく上昇します。特に空調や生産設備の負荷が重なる時期は、電力ピークが跳ね上がり、運用コストに大きな影響を与えます。また、日本では電力契約の仕組みにより、ピーク電力が年間の基本料金に反映されるケースもあるため、夏場の電力管理がより重要になります。
本記事では、夏場の電力が高くなる理由を整理し、今日から実践できる節電の方法から、太陽光発電・蓄電池・EMS(エネルギーマネジメントシステム)などの再エネを活用した長期的な最適化まで、効果的な対策をまとめています。

工場のイラスト

エネルギーマネジメントシステムとは?|まず押さえるべき基本

EMSの基本を理解すると、エネルギー管理の全体像がつかめます。

EMSとは|エネルギーを“見える化”し最適化する仕組み

EMS(エネルギーマネジメントシステム)は、企業の電力使用状況をリアルタイムで把握し、空調・照明・設備などの稼働を最適化するためのシステムです。

主な機能

  • 電力使用量の見える化
  • 設備ごとの負荷把握
  • デマンド監視・ピークカット
  • 自動制御による省エネ
  • データ蓄積・レポート出力
データグラフのイラスト

EMSが注目される背景
(電気代高騰・脱炭素・設備老朽化)

企業を取り巻く環境は大きく変化しています。

  • 電気料金の高騰
  • 世界的な脱炭素推進の加速
  • 設備の老朽化による電力ロス

こうした背景から、データに基づくエネルギー管理が求められています。

企業でEMSが必要とされる理由
(ムダの特定・コスト削減・再エネ活用)

企業がEMSを導入する理由は明確です。

  • ムダの特定と改善
  • ピーク電力の抑制による基本料金削減
  • 太陽光・蓄電池との連携による再エネ活用
  • 自動制御による省エネ効果の向上
  • 経営層に“数字で説明できる”状態の実現

EMS導入で得られるメリット|
エネルギー管理の改善ポイント

EMSを導入することで、電力のムダ削減やピーク抑制、再エネ活用など、エネルギー管理の改善につながる多くのメリットが得られます。ここでは主な効果を整理します。

エコグリーンと歯車のイラスト

エネルギーの「見える化」でムダを発見

電力使用の状況をリアルタイムで監視し、「どこで」「いつ」「どれだけ」消費しているか把握できます。

設備・エリアごとの負荷分析で
改善の優先順位が分かる

設備単位でデータを収集し、負荷の大きい機器を特定できます。

ピーク電力の抑制で電気料金を削減

日本のようにピーク需要(最大使用電力)が高いほど電気料金が増える料金体系では、ピークを抑えることで年間の電気料金削減につながります。
※ピークカットの背景や考え方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

太陽光・蓄電池との連携で
再エネ活用を最大化

発電量・消費量・蓄電量のバランス管理を自動化し、再エネ活用を最大化できます。

データに基づく改善で
“経営層に説明できる”状態に

改善効果を数字で示せるため、経営判断がしやすくなります。

EMSの種類と特長|
自社に合うタイプを選ぶ

EMSには用途に応じて複数の種類があり、対象となる施設規模や目的によって選ぶべきタイプが異なります。ここでは代表的な5つのEMSの特長と選び方を整理します。

FEMS・BEMS・HEMS・CEMS・MEMSの違い

工場やオフィス、施設のイラスト
分類 正式名称 対象
FEMS Factory Energy Management System 工場
BEMS Building Energy Management System ビル
MEMS Mansion Energy Management System マンション
HEMS Home Energy Management System 住宅
CEMS Community Energy Management System 地域全体

どの規模・用途に
どのEMSが向いているか

  • 大規模製造設備 → FEMS
  • 中規模施設 → BEMS
  • 地域連携 → CEMS

EMS導入時に多くの企業が抱える疑問と、
「efinnos」が提供するサポート

EMSを検討する際、企業から寄せられる質問の多くは「既存設備との相性」「費用感」「導入効果の見通し」に集中します。ここでは、「efinnos」が実際に受けている問い合わせ内容をもとに、導入前に知っておきたいポイントを整理します。

太陽光発電のイラスト

どこの蓄電池・PCSを選べばいい?

太陽光発電や蓄電池メーカーは多岐にわたり、その違いや組み合わせの相性を把握することは困難です。
「efinnos」では、実績のあるメーカーの情報を提供しています。新しい組み合わせについても、相談に応じることが可能です。

投資回収の目安はどれくらいか?

再エネ設備や蓄電池の導入では、「どれくらいで元が取れるのか」が重要な判断材料になります。
「efinnos」では、ハード費用や工事費用を踏まえたうえでおおむね10年程度の回収期間が目安となります。

導入費用はどのように決まるのか?

費用は以下の要素で変動します。

  • 太陽光発電の容量
  • 蓄電池の容量
  • 制御対象の構成
  • 必要なサポート内容

そのため、「efinnos」では効果シミュレーションと見積もりをセットで提示し、導入後の経済性を事前に確認できるようにしています。

効果シミュレーションに必要な情報

導入効果を正確に試算するため、以下の情報をもとにシミュレーションを行います。

  • 対象施設の住所
  • 過去1年分の30分値電力データ(1時間値も可)
  • 太陽光パネル設置可能面積(屋根・駐車場など)
  • 電気料金の契約情報(契約電力、基本料金、単価など)

導入時のサポート内容

「efinnos」では、導入時に以下を実施します。

  • 初期立ち上げの確認
  • リモコン盤との通信確認
  • 見える化画面の設定

導入後の運用サポート

導入後は、運用状況に応じて、以下の継続的な最適化支援を行います。

  • ピークカットや発電抑制の設定値の見直し
  • 再エネ率・経済性レポートの提供

まとめ|
夏場の電力最適化を進めるポイント

「efinnos」では、導入前の相談から導入後の運用までを一貫してサポートしています。

導入ステップ

再生可能エネルギー利用率向上や電気代削減に関するご相談、また「efinnos」のサービス概要についてのお問い合わせに専門スタッフが対応します。

太陽光パネル・蓄電池の容量提案、過去の電力データを基にした制御シミュレーションを実施します。

シミュレーション結果を踏まえ、最適なシステム構成と費用をご提案します。

「efinnos」の設置、通信確認、見える化画面の設定などを行います。

必要に応じて、設定値の見直しやレポート提供など、継続的な運用支援を行います。

EMSの導入は、電力のムダ削減や再エネ活用の最大化に直結する重要な取り組みです。自社の設備状況や課題に合わせて最適な制御を行うことで、確かな効果が得られます。まずは現状を整理し、導入の可能性を一緒に検討してみませんか。

\無償 導入効果シミュレーション受付中!/

お問い合わせ