※efinnosはJC-STAR適合ラベル★1(レベル1)取得製品です。
再生可能エネルギーの活用を最大化する、efinnosの機能と特長
村田製作所では、太陽光発電を最大限に活用するために「発電予測」と「消費電力予測」に基づく制御を導入しています。蓄電池を組み合わせることで、自家消費型のエネルギーマネジメントを実現。これにより再生可能エネルギーを効率的に利用し、脱炭素とコスト削減を両立します。
POINT 01 蓄電池を最大限活用した電力制御で自家消費を最適化
efinnosはAIを駆使して、日中余った太陽光発電の電力を蓄電池に充電し、必要な時に放電することで再生可能エネルギーを最大限活用し、自家消費型エネルギーマネジメントを実現します。
POINT 02 電力予測によるピークカット効果
efinnosはAIを駆使して、電力消費がピークになる時間帯を予測し、ピーク時に蓄電池から放電し、ピークカットを実現します。これにより、契約電力を下げ、エネルギーコストの削減と脱炭素を両立します。
POINT 03 電力の「見える化」で再エネ活用への意識を高める
efinnosは、WEBアプリケーションを通じて太陽光発電の発電量や蓄電池の充放電状況をリアルタイムで見ることができます。サイネージやPC画面で視覚的にわかりやすく表示されることで、社員一人ひとりが再エネの利用状況を直感的に把握できます。これにより、再エネの有効活用に対する意識が職場全体に広がり、日々の運用改善や継続的な取り組みにつながります。
村田製作所の再生可能エネルギー
推進事例
村田製作所の自社工場では、自家消費タイプの『太陽光発電+蓄電池+制御』システムを展開しています。
金津村田製作所クリーンエネパーク
村田製作所グループでは、使用電力の100%を再生可能エネルギーとする試みとして、福井県の金津村田製作所に北陸最大規模の太陽光発電と蓄電池のシステムを導入。その結果「統合型再エネ制御ソリューションefinnos」での制御効果もあり、2021年11月には事業所で使用する電力は再エネ電力100%を実現しました。
- 福井県あわら市
- 太陽光発電:796kW 蓄電池:1,234kWh
仙台村田製作所
- 宮城県仙台市
- 太陽光発電:666kW
- 蓄電池:1,076kWh
ハクイ村田製作所
- 石川県羽咋市
- 太陽光発電:1,289kW
- 蓄電池:538kWh
伊勢村田製作所
- 三重県津市
- 太陽光発電:1,316kW
- 蓄電池:538kWh
ワクラ村田製作所
- 石川県七尾市
- 太陽光発電:695kW
- 蓄電池:538kWh
efinnos導入事例集無料ダウンロード
画像をクリックで拡大
RE100とは?
村田製作所の再エネ100%目標とefinnosの役割
村田製作所は、2020年12月に事業活動で使用する電力を100%再生可能エネルギーにすることを目指す国際的なイニシアティブ「RE100(※)」に加盟しました。2024年に再エネ100%使用達成目標時期を従来の2050年度から15年前倒し、2035年度に設定しました。(※)
目標実現のため、大規模太陽光パネルと蓄電池ユニットを設置し、再エネ発電の使用においてリアルタイムに最適化が行える独自技術「統合型再エネ制御ソリューションefinnos」を国内の各事業所に順次導入しています。
※RE100…事業活動で消費するエネルギーを100%再生可能エネルギーで調達することを目標とする国際的なイニシアティブ
※RE100の達成時期を2035年度に前倒し、新たにカーボンニュートラル目標を設定
村田製作所の再エネ・省エネ制御
村田製作所では「社会価値と経済価値の好循環を生み出し、豊かな社会の実現に貢献していく」という基本ビジョンのもと、今後も自社技術を利用した「省エネ」や「再エネ利用・活用」ソリューションを開発していきます。そしてこの技術を広く共有して、みなさまとともに持続可能な社会を実現していきたいと考えています。省エネ・再エネの利用や活用に関する技術に関しては、お気軽にお問い合わせください。
\空調省エネルギーシステム/
空間省エネについてはこちら